아시아의 경우에는 안전한 기계류 설계에 대한 구속력 있는 규정이 그리 많지 않습니다. 하지만 급격한 산업 성장으로 인해 기계류 안전 제품에 대한 수요도 높아지고 있는 것이 사실입니다. 관련 보호 조치 및 최소한의 표준을 규정한 다양한 인증 과정과 산업 안전 및 건강 관련 법규가 일부 시행되고 있습니다.
아시아의 법과 표준
러시아와 CIS 국가의 법과 표준
러시아와 CIS 국가들은 수년 전부터 TR CU 인증(관세동맹의 기술 규정)을 시행해 왔습니다. 이것은 특정 제품 영역 내에 있는 기술 장치는 특정 인증 과정을 거쳐야 함을 의미합니다.
기계류 및 해당 기술 액세서리는 예를 들어 유럽 인증기관을 통해 형식 승인 시험을 거칩니다. 이 시험은 일반적으로 러시아에 있는 승인 기관에서 인정합니다.
중국의 법과 표준
중국은 CCC 인증을 도입했습니다. 러시아의 기준과 비슷하게 기술 제품은 국가 인증 기관을 통해 의무적으로 인증을 받아야 합니다.
또한 생산 현장도 검사합니다. 기술 장치가 19개의 카테고리로 나누어진 제품 목록 범위 내에 있는 경우 인증은 의무 사항입니다.
제품 목록 범위 내에 없는 경우 국가 인증 기관으로부터 일종의 "반대 없음 선언"을 받아 제출해야 합니다.
일본의 법과 표준
일본 산업안전법에서는 위험한 기계류 또는 위험한 환경에서 사용되는 기계류에 대해 국가 기관이 정한 적절한 보호 조치를 취할 것을 명시하고 있습니다. 예를 들어, 고무 연삭기, 프레스, 크레인의 과부하 보호 장치, 목공용 기계톱, 폭발 가능성이 있는 환경의 전기 부품 등이 이에 해당합니다. 일부 기계는 제작 또는 사용 전에 국가 기관의 승인을 받아야 합니다. 보일러, 크레인, 압력 용기, 리프트 등이 이 범주에 포함됩니다.
건강 및 안전 규정에서는 최선의 조치로서 기계 제조업체가 기계 이용과 관련된 위험에 대한 정보를 제공해야 하며 모든 고용주/기계 사용자가 위험 평가를 실시해야 한다고 규정합니다.
무엇보다 일본 산업안전위원회(JISHA)는 일본에서의 위험 평가와 건강 및 안전 관리 체제의 도입을 지원합니다. 일본의 법 규정 때문에 모든 고용주/기계 사용자는 산업 안전 조치를 마련해야 합니다. 직원들은 고용주가 수행하는 조치를 지원할 의무가 있습니다.
위험 평가 방법은 국제 표준과 조율된 JIS(일본 산업표준)에 명시되어 있습니다. 특정 화학 물질을 사용할 때는 반드시 위험 평가를 실시해야 하지만, 현재 다른 산업에서는 이것이 의무 규정이 아닙니다.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com
아메리카
- 멕시코: +52 55 5572 1300
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
유럽
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 러시아: +7 495 6654993
- Spain: +34 938497433
- Denmark: +45 74436332
- 스위스: +41 62 889 79 32
- 독일: +49 711 3409 444
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 터키: +90 216 5775552
- Netherlands: +31 347 320477
- France (무료): +33 3 88104000
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- 영국: +44 1536 460866
아시아 태평양
- South Korea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- 일본: +81 45 471 2281
- 대만: +886 2 25700068
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 태국: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334