機械指令に加えて、設備や機械に関して別の指令を考慮しなければならない場合が頻繁にあります。たとえば、機械に電気機器も含まれている場合は、低電圧指令の対象になることも多くあります。
「この指令の目的では、電気機器とは交流電流用定格電圧50~1,000 Vおよび直流電流用定格電圧75~1,500 Vでの使用のために設計された機器を意味します[…]」
低電圧指令については、欧州委員会のホームページで確認できます。
機械指令に加えて、設備や機械に関して別の指令を考慮しなければならない場合が頻繁にあります。たとえば、機械に電気機器も含まれている場合は、低電圧指令の対象になることも多くあります。
「この指令の目的では、電気機器とは交流電流用定格電圧50~1,000 Vおよび直流電流用定格電圧75~1,500 Vでの使用のために設計された機器を意味します[…]」
低電圧指令については、欧州委員会のホームページで確認できます。
2014年2月26日付欧州議会および評議会による指令2014/35/EU。一定の電圧制限内での使用向けに設計された電気機器販売に関する加盟国の法律の整合化について
EN 60947-1~-8
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com