加盟47年後に、英国は欧州連合を離脱しました。英国は2020年2月1日に欧州連合を離脱しました。その後、2020年末まで移行期間が設けられました。2020年12月31日以降、大幅な変更がありました。ここでは、機械安全に関するさまざまな情報の概要をお知らせします。
ブレグジット – 機械安全への影響
CEマークとUKCAマークは並行して存続します
2023年8月1日、英国政府は、CEマークの付いた指定の製品をこれまで同様、無期限に輸入可能にすると発表しました。
したがって、今後も製造業者には2つの選択肢があります:英国政府のリストにある機械や電子部品などの製品は、CEマーク、UKCAマークのどちらを付けても英国への輸入が認められます。
詳細情報:
英国向け、または英国からの機械の販売をピルツが支援します
ピルツは国際適合性評価の標準化されたプロセスを使用します。ピルツのエキスパートが当該国のピルツの現地法人と密接に協力し、作業を進めます。ピルツはCE/UKCAマーキングに関するサービスに加え、法定代理人として、CE/UKCAマークの取得プロセスを支援できます。
ピルツのエキスパートは、英国と北アイルランドにおける認証、製品・機械のCE/UKCAマーキング、設備や機械の上市、使用する機械部品などについて、ブレグジットに従って実行しなくてはならない変更プロセスをサポートできます。当社は安全で円滑かつコストパフォーマンスの高い移行の方法についてアドバイスいたします。
お気軽にお問合せください。国際的なコンプライアンスについての詳細
テクニカルサポート
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com
この記事はお役に立ちましたか?