日本 | 日本語

電子感応式保護装置による危険ゾーンの安全対策

どのような場合に、電子感応式保護装置 による危険領域保護が適していますか?危険領域へのアクセスや侵入を防ぐのではなく、危険動作を安全に停止させる場合に、ESPEをお使いください。この場合、保護フィールドは光学センサで保護されます。適用可能なさまざまなアプリケーションの詳細をご覧ください。

ロボットセルのアクセスガード

ロボットセルのアクセスガード

ガードを使用せずに、ロボットセルへのアクセスを防止したいですか?ライトカーテンは、バリアフリーのアクセスが必要な場合に最適です。危険ゾーンへの進入を監視して、人の立ち入りを検知すると、即座にロボットを安全に停止します。ロボットを再起動するには、コントローラを通じて承認を得る必要があります。

ロボットの多面的安全対策

安全防護柵の代わりに、ライトカーテン1組とミラーコラム2本を組み合わせれば、ロボットの安全を守ることもできます。ミラーコラムがライトカーテンの光線を反射するため、1組のライトカーテンがあれば、3つの侵入面を十分に監視できます。そのため、危険領域への侵入を安全に監視できるだけでなく、スペース、コスト、取り付け時間も節約できます。

ロボットセル

プレスの安全対策

プレスのアクセスガード

迅速な応答時間と高性能を誇る堅牢なライトカーテンはプレスに要求される保護レベルに対応します。フィンガープロテクション機能装備のライトカーテンは、プレス時の負傷から従業員を守ります。ライトカーテンが保護フィールド内で指を検知すると、直ちにプレスが安全に停止します。

プレスラインの多面的安全対策

長いプレスラインでは、定期的にツールを交換します。たとえば、ツールをプレスで出し入れするために、ツールがレール上を移動します。この場合、入口と出口部分に安全対策が必要です。スペース、コスト、取り付け時間を節約できます。ライトカーテン1組とミラーコラム2個を組み合わるだけです。ミラーコラムがライトカーテンの赤外線ビームを反射します。ライトカーテン1組だけで、3面すべてを監視して安全に保護します。

プレスラインの安全対策

近くにあるワークステーションの安全対策

近くにあるワークステーションの安全対策

複数のワークステーションが近接している場合、ライトカーテンが相互に干渉することがあります。このような干渉を防ぎたいですか?その場合、コード化されたライトカーテンをご利用ください。コード化されたライトカーテンは、近接していても互いに干渉することはありません。これは、1組目のライトカーテンの投光器が、2組目のライトカーテンの受光器の方向にビームを発する場合に特に有効です。このような場合には、各組のライトカーテンにコードA、コードBのように、別々にビームコードを割り付けてコンフィグレーションすることができます。

ミューティング機能によるコンベヤベルトでの資材供給/除去の安全対策

ミューティング機能装備のライトカーテンを使用すると、コンベヤベルトから資材を供給/除去する際に、問題なく運転できます。これは、物流センターや倉庫内で荷物を搬送する際に特に重要です。Lミューティングを使用すると、一方向 (前方) にのみ資材を搬送できます。Tミューティングを使うと、双方向 (前方と後方) に資材を搬送できます。

荷物はミューティングセンサにより認識され、保護フィールドを通過できます。このときに、ミューティングランプが点灯します。さらに、コンベヤベルトの速度を監視して、コントローラにデータが転送されます。

コンベヤベルトの安全対策

ブランキングによる材料供給および除去の安全対策

ブランキングによる安全対策

ライトカーテンの保護フィールドに突き出た物体は、どのように隠すことができるでしょうか?固定ブランキングまたはフローティングブランキング搭載のライトカーテンをお使いください。

物体が常に保護フィールドを通過するため、ライトカーテンのビームが遮断される場合、固定ブランキングが必要です。常に物体が (ケーブルなどを介して) 動きながら保護フィールドに侵入するため、ライトカーテンのビームが遮断される場合、フローティングブランキングが使用されます。どちらのタイプのブランキングも、保護フィールドがブランキング対象エリア外に出た場合、危険な動作を停止します。

背後からのアクセス保護によるアクセスガード

危険領域へ安全にアクセスするだけでなく、危険領域そのものも安全に保護したいですか?その場合は、背面アクセス保護を採用した安全コンセプトが必要です。カスケード式のライトカーテンがこのアプリケーションに最適です。カスケードケーブルを使用して、2組のライトカーテンを接続します。複数のカスケード式ライトカーテンで連続する保護フィールドを作ると、1つのライトカーテンのように動作します。このようなアプリケーションでは、危険動作の再開を防ぐために、承認が与えられません。

背後からのアクセス保護による安全対策

スペース重視のアプリケーションの安全対策

スペース重視のアプリケーションの安全対策

刻印やフライス盤など、生産工程の安全対策には、幅狭のライトカーテンが特に役立ちます。設計では1センチでもスペースを節約したいためです。ライトカーテンは広いスペースを必要とせずに危険領域への侵入を監視します。保護フィールドが遮断されると、ライトカーテンが機械の稼働を安全に停止します。

スペース重視のアプリケーション用のリニアカスケード

SMD組み立て設備など、誰でも入れる仕切りのないエリアで機械を稼動していますか?安全センサを取り付けるスペースを確保できませんか?そのような場合、幅狭の光線式装置で機械の安全対策を実施してください。長さのある機械では、カスケードケーブルを使用してライトカーテンを縦方向にカスケード式に並べることにより、連続した保護フィールドを利用できます。ライトカーテンが保護フィールドへの侵入を検知すると、すぐに設備が安全に停止します。

リニアカスケードによる安全対策
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp