日本 | 日本語

CEマーキング

2005年に製造された機械の非常停止の表示は変更する必要がありますか?

質問: 2005年に製造された機械は変更される予定です。この機械の変更は重要な変更ではありません。非常停止ボタンは2005年の慣例通り、引き続き非常停止(E-STOP)と表示されます。非常停止の表示をemergency stopと変更する必要がありますか?

回答: これは重要な変更ではないため、機械が当時の関連する規格および指令に準拠していれば問題ありません。

しかし、現在の表示によって危険な状態が発生する可能性があるかどうかチェックすることをお勧めします。機械に電気的な危険源がある場合(たとえば高電圧テストなど)は、非常停止の表示が実際の効果とは異なる内容を示しています。

費用が妥当であれば、現在の法律の要件に従い、表示を交換することを推奨します。

記事の最終変更日: 2015/08/20、13:56 著者: Pilz GmbH & Co. KG 改訂番号: 1.0

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp