日本 | 日本語

CEマーキング

機械に2つの操作パネルがある場合、これらを相互にインターロックする必要がありますか?この機械は最大3x4mのサイズで、両側から操作します。

基本的には、操作コマンドが重複した場合でも危険な状態が発生しないようにする必要があります。

- オペレーティングモードの選択
- 機械動作の開始

このような動作を確保する最も簡単な方法は、相互インターロック機能を使用することです。つまり、どの時点においても有効化されているパネルだけで操作が許可されるようにするということです。非常停止制御機器は両方のパネルに取り付け、どちらも常にアクティブな状態にする必要があります。

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp