日本 | 日本語

安全関連機器

機械指令には、非常停止押しボタンをマッシュルーム型の押しボタンとして設計できない制限について記載されていますか?

機械指令2006/42/ECガイドの1.2.4.3セクションには、「非常停止装置」に関する説明が記載されています。また非常停止装置の要求は、DIN EN ISO 13850の4.4でも規定されています。

どちらの資料でも、非常停止はそれぞれのハザードに適応し、それに応じて設計する必要があることが示されています。
そのため、非常停止の実装に関する要件は、リスクアセスメントと安全コンセプトの面から考慮する必要があります。

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp