動作電圧に関する情報は、関連する取扱説明書に記載されています。
たとえば、PNOZ X3用の取扱説明書には次の注意事項が記載されています。
過電圧カテゴリIIIに関する注意事項:
低電圧を超える電圧 (>50 VACまたは>120 VDC) がユニットにかかる場合、接続するオペレータファンクションおよびセンサの定格絶縁電圧は250 V以上でなければなりません。
取扱説明書にこの注意事項が記載されているユニットは、EN 50178に適合したPELV要件を満たしています。
取扱説明書にこの注意事項が記載されていないユニットは、EN 50178に適合したPELV要件を満たしていません。