日本 | 日本語

安全関連機器

安全扉が現地評価を実施する2チャンネルロックを備えている場合、制御盤についても現地評価を実施する必要がありますか?

保護された電装領域内に配線されていない2チャンネル回線は、目的のパフォーマンスレベル (PL) に応じて監視する必要があります。これは、使用されている安全リレーに応じて、より高いレベルのテストパルスまたは+/-スイッチング回路を使用して実現できます。

2チャンネル経路は、動作についても監視できます。

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp