日本 | 日本語

安全関連機器

締め具を保持したまま使用するように指定されているのはどのような場合ですか?

機械指令 (MRL) 2006/42/ECでは、固定ガードを取り外した後で固定具をガードまたは機械に取り付けたままにしておく必要があることを規定しています。

ただし、機械指令の付属書Iに適合した「一般原則」も考慮する必要があります。この原則では、本質的な安全衛生に関する要求によって課される義務は、予測された条件または予測可能な異常な状況下で使用された場合に、機械に対応するハザードが存在する場合にのみ適用されると規定しています。そのため、対応するハザードが存在しない状況では、「通常の」固定具を使用できます。この点についてはリスクアセスメントで明記する必要があります。

保持された締め具は、取り扱い説明書のガイドラインまたは安全装置自体のマーキングによって置き換えることはできません。

保持された締め具に関する要求は、DIN EN 953:2009 (第7.2項) で指定されています。

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp