比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

SecurityBridge

SecurityBridgeでいつも安全に!

SecurityBridgeはピルツの制御システムを不正操作から保護

SecurityBridgeは、当社の提供する産業セキュリティ分野の製品です。SecurityBridgeは、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2オートメーションシステムPSS 4000を、不正アクセスによる不正操作から保護します!これにより、スパイ活動や不正操作の機会を与えず、スタッフの安全と機械の可用性を保証することができます。

SecurityBridgeがGITセキュリティ賞2019を受賞

GITセキュリティ賞

アプリケーション・ファイアウォールSecurityBridgeがGITセキュリティ賞で第3位に入賞しました。この賞は、2018年11月27日に、ニュルンベルクで開催されるSPS IPC Drives展示会で授与されました。 

GITセキュリティ賞は国内および海外の製品に授与されます。全部で6つのカテゴリから最も票を獲得した3つの革新的な製品が選ばれました。SecurityBridgeは「カテゴリA - ITセキュリティとオートメーションの安全、サイバーセキュリティ」部門で競いました。顧客、パートナー、市場参加者、およびGIT SICHERHEIT、GIT SECURITY、messtec drives Automation誌の読者を納得させ、14の最終候補の中から選ばれました。

SecurityBridgeの使用方法

SecurityBridgeは、PNOZmultiのベースユニットまたはPLCコントローラPSSuniversal PLCの上流に接続することができます。VPNサーバとして機能し、これを介して1つ以上のクライアントPC (設定PC) との仮想プライベートネットワーク (VPN) を確立することができます。従って、PCとデバイスの間の接続が保護されます。適切な許可を受けたユーザのみがプロジェクトのコンフィグレーションを変更できます。そのため、保護されたネットワークへの不正アクセスを防止できます。その結果、クライアントPCとSecurityBridgeの間のデータ転送は、傍受や不正操作から保護されます。

また、SecurityBridgeは、処理データトラフィックを制御し、安全システムの整合性を監視します。チェックサムの変更は、PNOZmulti およびPSS 4000のプロジェクトに変更があったことを示します。

SecurityBridge

さまざまな利点:

SecurityBridgeの利点
  • 認証、権限の管理によってデータの不正操作から保護
  • 必要なデータ (権限の付与されたコンフィグレーションおよび処理データ) のみ転送されるため設備の可用性が向上
  • 少ない待ち時間で処理データを転送
  • チェックサム(CRC)の監視により、プロジェクトへの許可されない変更を検出
  • 保護されたネットワークに下流機器があるため、権限のないアクセスを防止
  • 権限のあるユーザのみプロジェクトのコンフィグレーション変更を実行可能

技術データ

  • 容易なコンフィグレーション、診断、メンテナンスが可能なウェブベースのユーザインタフェース
  • RADIUS経由の中央認証システムへの接続
  • 制御システムから独立した、継続的な更新
  • VPNトンネルのアクティブ化などのための内臓デジタル入出力
  • 安全なデータ転送を可能にするVPNトンネル構築のためのVPNサーバ
  • USBメモリにコンフィグレーションを保存、保管するためのUSBインタフェース
  • エラーメッセージと診断を表示するLEDディスプレイ
SecurityBridge

製品レンジ: 産業サイバーセキュリティ