オストフィルダン, 2021/08/12

ピルツの安全ライトカーテンPSENopt IIは、世界初UL認証のタイプ3ライトカーテン(米国およびカナダ向け)で、タイプ3の市場を開きました。

ピルツのタイプ3安全ライトカーテンPSENopt IIは、グローバルなテスト機関であるUnderwriters Laboratories(UL)(本社は米国ノースブルック)の認証を取得した世界初のライトカーテンです。この認証により、安全ライトカーテンが米国およびカナダの国内安全規格に適合していることが保証されます。これは、特にこれらの市場に輸出する機械メーカにとって有利になります。

タイプ3 PSENopt II安全ライトカーテンは、世界をリードする安全科学企業であるULの認証プロセスに合格しています。UL認証は、北米市場で製品やシステムが発売される際に、企業やユーザをサポートします。試運転をより迅速に実施できるため、現地のお客様にとってメリットがあります。

2016年以来、タイプ3用途向けの唯一のユニット
タイプ3安全ライトカーテンPSENopt IIは、このカテゴリでは世界初として2016年に発売され、パフォーマンスレベルd(PL d)用途での実装が容易になりました。サイズを大きくする必要がないため、最終的にはコストを削減できます。

衝撃に強く世界で唯一
安全ライトカーテン製品レンジPSENopt IIを採用すると、生産工程に安全に介入できます。PSENopt II安全ライトカーテンは要件に応じて、EN/IEC 61496-1/-2「機械類の安全性 - 電子感応式保護装置」に適合するフィンガープロテクション、ハンドプロテクション、ボディプロテクションを実現します。さらに、ピルツの安全ライトカーテンは、50 gの耐衝撃性を備えた市場で唯一のライトカーテンです。そのため、非常に耐衝撃性の高いライトカーテンは、過酷な産業環境に最適です。包装機械やプレスに加え、特にロボットのアプリケーションで生産性の高い安全性を実現します。このように、PSENopt IIユニットを採用すると、使用時の柔軟性が向上します。

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2など、ピルツの制御技術と連携して、安全ライトカーテンPSENopt IIは、あらゆる産業およびアプリケーションに対応する安全で経済的なトータルソリューションとなります。

詳細情報はこちらからご覧ください 

ピルツのタイプ3安全ライトカーテンPSENopt IIは、世界初のUL認証タイプ3安全ライトカーテンです。北米市場に輸出する機械メーカは、特にこのメリットを享受します。(写真:  © Pilz GmbH & Co.KG)
ピルツのタイプ3安全ライトカーテンPSENopt IIは、世界初のUL認証タイプ3安全ライトカーテンです。北米市場に輸出する機械メーカは、特にこのメリットを享受します。(写真:  © Pilz GmbH & Co.KG)

ピルツのタイプ3安全ライトカーテンPSENopt IIは、世界初のUL認証タイプ3安全ライトカーテンです。北米市場に輸出する機械メーカは、特にこのメリットを享受します。(写真: © Pilz GmbH & Co.KG)

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp