日本 | 日本語

オストフィルデルン, 2014/03/06

ピルツの工作機械用オペレーティングモードセレクタスイッチPITmodeの新しいデザイン - 海外での使用に最適

実績のあるピルツのオペレーティングモードセレクタスイッチPITmodeは、オプションで、デザインの一新された工作機械の絵文字入り製品をご利用いただけます。標準の絵文字を使用できるため、海外での使用に最適です。 PITmodeはコンパクトなユニット1台で2つの機能(指定されたオペレーティングモードの安全な選択と機械のアクセス管理)を提供します。

指定されたオペレーティングモードを制御システムが安全に検出します。自己診断によって、PITmodeは1つのオペレーティングモードから別のモードに安全に切り替えます。オペレーティングモードは、自動モード、セットアップモード、特定の条件下で手動操作をするスペシャルモード、プロセス監視、およびサービスモードの5種類から選択できます。LEDディスプレーによって、不正操作を恐れることなく、現在選択可能なオペレーティングモードと承認レベルを表示することができます。PITmodeは、EN ISO 13849-1のPL d或いは、EN 62061のSIL CL 2までのアプリケーションに使用できます。

PITmode:1台でアクセスと不正操作保護
機械へのアクセスの承認も制御可能:RFIDキーを使用して、作業者が自分に割り当てられた機械の機能や機械のオペレーティングモードへのアクセス権を与えられます。キーID番号を使用して、個別の承認レベルが機械の制御システムで選択され、非接触型RFID技術に基づいて送信されます。このように、PITmodeは、ユニバーサルコードの採用による高度なアクセスおよび不正操作防止を提供します。

ピルツはホール9、スタンド17に出展します。詳細情報:https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp

;