安全レーザスキャナPSENscanは無人搬送車(AGV) の安全対策に使用されるだけでなく、生産環境や社内物流に多くの付加価値を提供します。
2021/07/15
さあ、始めましょう:安全レーザスキャナPSENscanでモバイルアプリケーションの生産性を向上!
PSENscanの正確な位置決め、再起動の時間短縮
安全レーザスキャナPSENscanは、ステーションまで正確にナビゲーションするための強度や距離の値を読み取ります。距離情報が不十分な場合、ナビゲーションにリフレクタを使用可能になりました。そのため、AGVを材料搬送用の機械にドッキングする場合など、ナビゲーション時に、正確な位置決めが可能になります。したがって、生産の品質や生産性がさらに向上します。
必要であれば、PSENscanはスタンバイモードに切り替え可能です。これは、機械をより早く起動できるため、無人搬送車(AGV)で特にメリットがあります。スタンバイモードは消費電力が減るため、コストを削減できます。新しい自動リセット機能を併用すれば、再起動の時間を短縮することも可能です。PSENscanはエラーリストのログも作成: ログはローカルで装置上に表示されるため、診断や再起動の時間を短縮できます。
レーザスキャナの動的保護フィールドの調整
AGVを安全に使用したいですか? 安全レーザスキャナは安全な監視と動的なナビゲーションが可能なだけでなく、最大の生産性も同時に実現します。PSENscanはAGVの運転速度が変わっても最大の安全性を提供できるからです。PSENはAGVの異なる速度に応じて、保護フィールドを動的に調整します。よって、障害物を今までより正確に回避することが可能です。正確なナビゲーションと異なる速度への適応性により、AGVユーザは生産性を高められるため、設備の効率も向上します。ROSモジュールにより、安全レーザスキャナを設備の環境に簡単かつ迅速に組み込み可能になります。
詳細情報: