日本 | 日本語

2016/06/30

PSENopt IIが最終候補に

この新しいタイプ3ライトカーテンは「安全オートメーション」カテゴリにおいて、GIT SECURITY AWARD 2017の最終候補に残りました。

GIT SECURITY AWARD

BHE, TÜV, VDMA, ZVEIの代表者およびユーザから構成される中立的な審査委員会がGIT SECURITY AWARD 2017の候補者をノミネートしました。最も票を獲得した3つの革新的な製品が5つのカテゴリから選ばれました。

お客様の票が受賞の鍵!お客様もこちらからPSENopt IIに投票できます。投票は2016年8月31日まで受け付けています!欧州、アフリカ、中東のすべてのお客様が投票できます。
 

世界初のタイプ3ライトカーテンPSENopt II

世界初のタイプ3ライトカーテンPSENopt IIはIEC/EN 61496のカテゴリPL dアプリケーションに準拠して設計されています。フィンガープロテクション、ハンドプロテクションの安全を提供します。死角がないため、PSENopt IIは柔軟に取り付け可能です。PSENopt IIは耐衝撃性が50 gと非常に堅牢なため、厳しい産業環境での使用に最適です。

オペレータはLEDを確認して、機械が停止する主な原因とあらゆるシステムの故障について評価することができます。従って、ダウンタイムを最小に抑えられます。ピルツの制御技術と組み合わせてPSENopt IIはお客様の工場の安全で経済的なトータルソリューションを提供します。PSENopt IIは5ピンコネクタを使用して、PDP67に直接接続できます。対応する取り付けガイドを使用して素早く簡単に取りつけられます。

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp