このチュートリアルでは、PAS4000のエディタ機能の説明やプロジェクト構造のヒントが得られます。
2016/02/26
オートメーションシステムPSS 4000のプログラミング方法
安全およびオートメーションのためのPLCプログラミングエディタ
オートメーションシステムPSS 4000の制御システムPSSuniversal PLCをオートメーションおよび安全タスク用のEN/IEC 61131-3に準拠するPLCとしてプログラミング可能です。これによって、安全およびオートメーションのさまざまなプロジェクトを実装できます。
ソフトウェアプラットフォームPAS4000のすべてのエディタはTÜV Südにより、LVL (Limited Variability Languages)に分類されています。従って、PAS4000はPAS IL (Instruction List)とPAS STL (Structured Text)もLVL言語として使用できる初めてのツールです。つまり、PLCプログラミング用エディタは、安全関連ユーザソフトウェアを作成するための要件を満たしています。PLCプログラミング言語とブロック型のプログラムエディタPASmultiとのシンプルな組み合わせも可能です。
容易なプログラミング
このチュートリアルではエディタPAS IL, PAS STLおよびPAS LDを使用して制御システムPSSuniversal PLCをプログラミングする方法が紹介されます。当社の専門家がエディタの基本機能やエディタを使用してプロジェクトをビルドする方法を説明します。さらに、プロジェクトをもっと簡単に実装できる貴重なヒントと秘訣も紹介されます。
オートメーションソフトウェアPSS 4000のチュートリアルをフォローすれば、最新情報が得られます。今後、プロジェクト完了、ライセンス登録、オンラインヘルプなどのビデオもシリーズに追加されます。
詳細情報: