発売中:オペレーティングモードセレクタスイッチPITmodeの試運転が即可能なセットです。
2015/10/13
PITmodeスタータセット
オペレーティングモードセレクタスイッチPITmodeのスタータセットが発売されました。1つのセットにPITmodeの試運転に必要なものがすべて含まれています。コンポーネントのセットには工作機械のピクトグラム入りPITmode、オペレーティングモード1から4までに対応するトランスポンダキー各1個、隠し取り付けの「サービス」オペレーティングモード用トランスポンダキー1個、ケージ式端子1式、および固定スクリューが含まれています。マルチビットドライバを使用して、PITmodeを素早く使用、取り付け、試運転することが可能です。
1つのコンパクトなユニットで2つの機能に対応
オペレーティングモードセレクタスイッチPITmodeは、1つのコンパクトなユニットで2つの機能を提供します。指定したオペレーティングモードの安全な選択と機械のアクセス許可を実行します。トランスポンダキーにより、各ユーザは能力に合わせて所定の機械を有効化できます。機械の制御システムでID番号を使用して権限を割り当て、アクセスを管理します。PITmodeは、さまざまな制御シーケンスやオペレーティングモードを使用する設備や機械で使用できます。ボタンで工作機械のピクトグラムの有無を選択できます。
さまざまな利点
- 選択されたオペレーティングモードとアクセス権レベルをLEDで迅速に識別し、はっきりと読み取ることが可能
- RFIDトランスポンダキーによって不正操作防止機能が強化され、高い安全性を実現
- 非接触型設計による長い製品寿命 (メンテナンスフリー、摩耗なし)
- オペレーティングモードセレクタスイッチとアクセス許可管理が1つのユニットに搭載され省スペース
詳細情報: