日本 | 日本語

2015/01/26

その他のスリムタイプ:RFID式安全近接スイッチPSENcode

コード化安全スイッチPSENcodeはガード位置監視および一般の位置監視に使用されます。

コード化安全スイッチPSENcodeはガード位置監視および一般の位置監視に使用されます。PSENcodeに新しいスリムタイプが加わり、種類がさらに豊富になりました。従来のコンパクトタイプと比べ、幅は同じサイズですが、高さが低くなりました (13mm)
 

幅広いアプリケーションで最大の不正操作防止

RFIDトランスポンダ技術を採用する安全近接スイッチPSENcodeは、最小のスペースに最大の不正操作防止機能を搭載しています。このPSENcodeシリーズの新製品では、扉、カバー、フラップに4つまでの駆動、接近方向で取り付け可能です。また、それぞれに2種類の動作距離を使用できます。PSENcodeは汎用性が高く、機械の設計を非常に自由に行えます。そのため、今までは磁気式安全スイッチでのみ実現できたアプリケーションをPSENcodeで実装することも可能です。

 

さまざまな利点:

  • RFIDトランスポンダ技術による最大の不正操作防止
  • 扉、カバー、フラップに柔軟に取り付け可能
  • 4つまでの駆動・接近方向とそれぞれに2つの異なる動作距離に対応
  • 新しいEN ISO 14119の要件を澪たす
  • 最高カテゴリPL eまで準拠した使用が可能

 

詳細情報:

RFID式安全近接スイッチPSENcode

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp