日本 | 日本語

2014/12/19

評価やリスク低減を行う際、どのような工程を考慮する必要があるのか?

わかりやすく簡潔 - フローチャートにすべての情報があります

機械に安全機能を実装したり、適切な評価ツールで評価することは複雑かもしれませんが、解決は可能です。指針として、フローチャート"EN ISO 12100、13849-1およびEN/IEC 62061に準拠する機能安全"を作成しました。
 

リスク低減の手順

フローチャートを見れば、機械の評価やリスク低減を行う際、考慮する必要のある工程が一目でわかります。また、EN ISO 12100, 13849-1およびEN/IEC 62061による安全機能の評価と妥当性確認の方法に関する説明もあります。

今すぐ無料でダウンロード!

 

詳細情報: