日本 | 日本語

2014/10/24

欧州の機械安全、標準化の専門家によるセミナーを東京で開催!

ISO 13849、IEC 62061などの基礎知識を学ぶ実践的な技術セミナー

2015年5月20日、21日にISO 13849やIEC 62061などの国際規格を学ぶセミナーが開催されます。欧州の機械安全、標準化の専門家がこれらの規格について解説します。

2015年5月20日、21日に欧州の機械安全、標準化の専門家による有料の機械安全セミナー「機能安全と妥当性確認」を開催します。このセミナーはドイツのISSA(国際社会保障協会)が主催し、ピルツを含む機械安全に携わる企業や組織が後援します。ドイツのBG(同業者労災保険組合)やVDMA(ドイツ機械工業連盟)の他、後援企業の講師が、それぞれ専門的な立場でIEC 62061やISO 13849などの規格を解説します。

セミナーは英語と日本語の2ヵ国語(同時通訳)で行われます。詳細は以下の資料をご覧ください。

お問い合わせ、ご登録はこちらまで。

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

マーケティング・コミュニケーショングループ

電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp