日本 | 日本語

2014/04/17

PowerLinkに接続するPNOZmulti 2

小型安全コントローラPNOZmulti 2の新しいPOWERLINK通信モジュールが発売されました。

新しいPOWERLINK通信モジュールを使用すると、PNOZmulti 2ベースユニットの左側への増設とPowerlinkネットワークへの接続が可能になります。これにより、Profibus-DP、EtherCAT、CANopen、Modbus TCPに加えて、通信モジュールをもう1種類利用できるようになります。

Powerlinkは、Ethernetとフィールドバスを1つのシステムに統合:本来のEthernet特性に実績のある堅牢なCANopenのメカニズムとリアルタイム性が追加されました。


さまざまな利点:

  • Powerlinkネットワークへの接続オプション (CANopen
    over Ethernetをサポート)
  • 上位のPowerlinkマスタ制御システムとの
    リアルタイム通信
  • 通信モジュールを介した双方向信号送信と制御
  • 診断コンセプトPVISをPNOZmulti Configuratorで起動し、
    個別のユーザコメントも取り込み可能


安全を第一に、あらゆる種類の機械に対応する世界的な安全機器の標準PNOZmulti 2をご使用ください。


詳細情報:

小型安全コントローラPNOZmulti 2

PNOZmulti 2がPOWERLINKに接続可能に
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp