日本 | 日本語

2014/03/20

自動運転、安全で高効率

オートメーションシステムPSS 4000による無人搬送車システムの制御および監視

無人搬送車システムは、生産や物流プロセスでますます求められる短納期、低在庫、高い柔軟性の要求を満たす、高効率な実績のあるソリューションを提供します。ベルギーの企業MoTuMは、無人搬送車(AGV)を製造し、システムに必要な機能を装備する際、オートメーションシステムPSS 4000を採用することに決めました。


PSS 4000は安全と一般タスクを実装

制御システムPSSuniversal PLCシステムがそれぞれのAGVに実装されています。PSS 4000が関連する安全機能と、積み下ろしの動作などの一般機能を制御および監視します。安全タスクに関しては、制御システムがそれぞれの搬送ユニットの速度と方向をチェックします。


ピルツのソリューション全体で処理能力が増大

全体のソリューションにはPSENoptも使用されているため、AGVのパレット1つ1つの動作が安全に検出されます。ピルツのソリューションを使用した結果、物流センタでのパレット処理が最適化されました。従って、入力、出力ともに処理能力が格段に増大しました。
オートメーション:トータルでシンプル!


詳細情報:

オートメーションシステムPSS 4000

アプリケーションMoTuM

PSS 4000のその他の採用事例

オートメーションシステムPSS 4000は無人搬送車システムの安全で高効率な制御および監視を実現します。