質問:
(旧式の)設備では一般的な非常遮断 (PZE5を備えたPNOZ5、1チャンネル) を備えており、一部のエリアには非常停止 (PZE5を備えたPNOZ5、1チャンネル) が取り付けられています。この設備の一部を近代化し、その一環として、近代化するエリアには非常停止として2チャンネル装置を取り付ける予定です。取り付け業者は1チャンネル回路と2チャンネル回路を混在させることはできないと主張しています。すべてを2チャンネルに変換する必要がありますか?
回答:
非常停止またはエリアの非常停止をどのように設計する必要があるのかは、設備のリスクアセスメントで明確に詳細を規定します。ただし、非常停止またはエリアの非常停止は、必ず押しボタンが作動した場合に十分な安全性を確保しながら、最悪のハザードを停止するように設計されていなければなりません。
エリアの非常停止が設備のセクションのハザードにより2チャンネルである場合、上位の非常停止も安全性が損なわれることがないように、2チャンネルである必要があります。