EN 61508シリーズ「電気、電子、プログラマブル電子安全関連系の機能安全」は一般安全規格と見なされ、アプリケーションにかかわらず、電気、電子、プログラマブル電子システムの機能安全に対応しています。このように、この規格は制御システムの機能安全に関する主要規格となっています。この規格は、プラントの安全における安全システムの要件を定義するために使用されます。EN 61508は現時点で整合化されていないことに留意してください。そのセクタ規格であるEN 62061だけが整合規格です。
EN 61508: 制御システムの機能安全
EN 61508シリーズの内容
安全ライフサイクル
規格の最初の部分では、全体的な安全ライフサイクルと手順の詳細要件、および個々のステップの内容について検証します。この部分は、機械メーカや安全部品メーカにとって特に重要です。
電気システムの設計
この規格は、電気システムの設計と関連するソフトウェアにも焦点を当てています。安全部品の製造業者にとって、この規格はおそらく最も利用価値があります。
しかしながら、エンドユーザやシステムインテグレータは、EN 61508シリーズではなく、複雑でないEN 62061やEN ISO 13849-1/-2を適用して、安全レベルを決定することを推奨します。この「機能安全」規格(EN 62061)では、これらのシステムの要件は一般的に安全度水準 (SIL 1-4)に分類されます。したがって、装置、センサ、または制御システムはSILによる分類が必要です。
EN 61508シリーズの標準化
EN 61508規格シリーズ「電気、電子、プログラマブル電子安全関連系の機能安全」の構成は以下の通りです。
第1部: 機能安全のコンセプトの紹介、
IEC 61508シリーズの規格の概要
第2部: 電気/電子/プログラマブル電子安全関連系の要件
第3部: ソフトウェア要件
第4部: 定義と略語
第5部: 安全度水準判定方法の具体例
第6部: 第2部、第3部適用のガイドライン
第7部: 技術・対策の概要
EN/IEC 61508の法的位置付け
EN 61508は欧州指令として施行するようにEC官報に記載されていない (整合化されていない) ため、「適合性の推定」効果がありません。このため、規格を単独で使用する場合、制御システムの設計者は特定の欧州指令の該当する要求事項を満たしているとみなすことができません。ただし、IECおよびISO規格では頻繁にIEC 61508が参照されています。したがって、ある程度は、その重要性が非公式に回復しています。
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de
電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com
南北アメリカ
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧州
- アイルランド: +353 21 4804983
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- イタリア: +39 0362 1826711
- ロシア: +7 495 6654993
- スペイン: +34 938497433
- デンマーク: +45 74436332
- スイス: +41 62 889 79 32
- ドイツ: +49 711 3409 444
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- トルコ: +90 216 5775552
- オランダ: +31 347 320477
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- ポルトガル: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
アジア太平洋
- 韓国: +82 31 778 3390
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 台湾: +886 2 25700068
- シンガポール: +65 6829 2920
- タイ: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334