Ripari mobili

Ripari mobili

I ripari mobili generalmente sono collegatimeccanicamente al telaio della macchina oppure a una parte fissa posta nei pressi della macchina. Il riparo può essere fissato per mezzo di cerniere oppure essere posizionato su guide. Questo tipo di riparo può essere aperto senza l'utilizzo di attrezzi ed è efficace solo quando è chiuso.

Dispositivi di interblocco come soluzione di sicurezza

I ripari mobili possono essere collegati a un dispositivo di interblocco. Questo dispositivo garantisce che, ad es. nel caso in cui un riparo mobile venga aperto, ogni funzione pericolosa della macchina si arresti e ne impedisce in maniera affidabile un riavvio imprevisto.

 

Norme per ripari mobili

Norma Titolo
EN ISO 14120

Sicurezza del macchinario
Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili

EN ISO 14119

Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi per la progettazione e la selezione

 

Protezione contro l'avvio (il riavvio) inatteso di una macchina

Una volta azionato il riparo, uscendo dal campo protetto la macchina non può riavviarsi automaticamente. Il riavvio avviene solo tramite conferma per mezzo di un dispositivo di comando posto in un punto al di fuori dell'area pericolosa da cui si abbia una perfetta visuale dell'area stessa.

Questo è importante ad es. nel caso di ripristino dell'alimentazione in seguito ad un'interruzione oppure nel caso dell'avvio imprevisto di un azionamento a causa di un comando difettoso.

 

Norma per la protezione contro l'avvio (il riavvio) inatteso

Norma Titolo
EN ISO 14118

Sicurezza del macchinario
Prevenzione contro l‘avviamento inatteso

 

Per ulteriori informazioni leggi il capitolo 4.2.2! Il manuale sulla sicurezza in inglese contiene numerose informazioni sulla sicurezza delle macchine.

Manuale sulla sicurezza
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it

Questo articolo è stato utile?