Secondo la Direttiva Macchine, macchine e impianti possono essere dotati di un dispositivo di arresto di emergenza per poter evitare un pericolo o ridurne l'entità in caso di emergenza. I dispositivi di arresto di emergenza vengono azionati manualmente in caso di pericolo e generano un segnale che porta all'interruzione del movimento pericoloso. Se viene dato il comando di arresto di emergenza, si aziona il dispositivo di arresto di emergenza che resta azionato fino allo sblocco manuale. Non è necessario interrompere l'alimentazione a tutta la macchina.
L'arresto di emergenza arresta il movimento pericoloso
L'interruzione di emergenza interrompe l'alimentazione ad un sistema
A differenza dell’arresto di emergenza, un’interruzione di emergenza interrompe l'alimentazione dell'intero sistema.
Norme per l'arresto di emergenza
EN ISO 13850 Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione dei dispositivi di arresto di emergenza
Contatti
Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it
Supporto tecnico
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it
Questo articolo è stato utile?