I componenti la cui categoria è classificata secondo la EN ISO 954-1 non sono classificati direttamente come “componenti ben collaudati” secondo la EN ISO 13849-1. Tuttavia, si può presuppone che questi componenti siano anche meglio di “ben collaudati” dal punto di vista di tecnica della sicurezza, poiché la categoria 3 offre una protezione migliore contro possibili avarie rispetto alla categoria 1.
Di conseguenza, La supposizione di “componente ben collaudato” è pertanto fondata. Tuttavia, in assenza di ulteriori indicazioni del costruttore, come MTTFD, in base alla categoria 3 si può supporre un valore massimo di 10 anni.