Equipaggiamento di sicurezza

La Direttiva Macchine prevede una limitazione in base alla quale non è possibile realizzare i pulsanti di arresto di emergenza come pulsanti a fungo?

Nella guida alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, al capitolo 1.2.4.3 viene trattato l’argomento “arresto in caso di emergenza”. Inoltre, il punto 4.4 della norma DIN EN ISO 13850 definisce i requisiti dei dispositivi di arresto di emergenza.

Dalle suddette fonti risulta che l’arresto di emergenza deve essere adeguato ai pericoli esistenti e strutturato di conseguenza.
Per questo motivo, i requisiti dell’arresto di emergenza si basano sulla Valutazione dei Rischi e sulla soluzione di sicurezza.