Da dicembre 2009 trova applicazione la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE. Durante l’esame della Direttiva Macchine modificata da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo, la Commissione aveva già predisposto la redazione di una nuova guida per l’applicazione di questa Direttiva.
La guida si rivolge concretamente a tutti i soggetti interessati dall’applicazione della Direttiva Macchine, ad esempio costruttori, rivenditori e importatori di macchine. La guida contribuisce alla strutturazione e alla applicazione uniforme a livello europeo della Direttiva Macchine e illustra i concetti e i requisiti. Inoltre, la guida contiene informazioni relative alle altre Norme EU collegate con la Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Dal 2011 è disponibile la versione tedesca, concordata con Svizzera e Austria, della “guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE - 2° edizione 2010”.
Dove si trovano le guide relative a diverse Direttive?
http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_de.html