Nozioni normative

Esiste una Norma che indica la velocità ridotta prevista, ad esempio dei nastri trasportatori, se il nastro non è dotato di protezioni perimetrali?

Velocità ridotta sicura e sistemi di movimentazione continua

Nella norma di tipo C EN 619:2002 per i sistemi di movimentazione continua sono indicate le velocità solo se il movimento coinvolge anche le persone. In particolare, si tratta di:

Sistemi di movimentazione continui per il trasporto:
Altezza pavimento: Velocità di trasporto di 0,3 m/s
0,3m sopra il pavimento: Velocità di trasporto di 0,15 m/s
piena ringhiera: Velocità di trasporto di 0,5 m/s

Inoltre, sull’argomento “velocità ridotte e sicure” è valida la VDI 2854.
Questa norma prescrive che una velocità può essere considerata sicura
se la persona ha tempo sufficiente per sottrarsi all’evento pericoloso.