In base alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle Norme applicabili è necessario un selettore modale se sulla macchina/linea sono possibili diverse modalità operative e/o cicli di comando con diversi livelli di sicurezza.
Sono validi i seguenti requisiti minimi per il selettore modale:
- Ogni posizione del selettore può consentire solo una modalità operativa
- L’azionamento del selettore modale non può attivare il funzionamento della macchina/linea
- La modalità operativa selezionata deve avere la priorità rispetto a tutte le altre funzioni di controllo della macchina/linea, eccezione: Arresto/interruzione di emergenza
Il controllo sicuro del selettore modale non è regolamentato in modo chiaro dalla Direttiva Macchine e dalle Norme applicabili. Alcune Norme di prodotto (norme tipo C) costituiscono un’eccezione. Il requisito “Ogni posizione del selettore può consentire solo una modalità operativa” può essere soddisfatto solo con il controllo sicuro del selettore modale. Ad un sistema di controllo standard non può essere assegnata una categoria di sicurezza e pertanto non può gestire il controllo sicuro di un dispositivo di protezione senza contatto.