Per quanto riguarda la stabilità del collegamento tra USB e PNOZmulti sono stati segnalati e riportati a Pilz alcuni problemi. Era probabile che tali problemi fossero generati da una sincronizzazione impropria tra hardware e PNOZmulti (in combinazione all'utilizzo del software del driver USB reso disponibile dal sistema operativo Windows).
Misure immediate:
- Verificare se sia in uso un cavo USB professionale schermato con lunghezza non superiore ai 3 metri di lunghezza. Quanto più è corto il cavo tanto migliore sarà il collegamento in quanto protetto da influssi esterni.
- Estrarre il cavo USB dalla spina e quindi inserirlo nuovamente
- Riavviare PNOZmulti Configurator
- Riavviare il sistema operativo Windows
Per agire in modo definitivo sul problema, si raccomanda di utilizzare la versione 8.1.1 di PNOZmulti Configurator o una versione successiva!