Piano delle qualifiche

Piano delle qualifiche

Seguite un percorso di qualificazione personalizzato: la formazione continua professionale è la via per il successo.

Grazie al piano di qualifiche elaborato da Pilz è possibile strutturare in modo progressivo le proprie conoscenze ed essere aggiornati fino al livello di qualifica richiesto. Per questo motivo i corsi di formazione Pilz sono organizzati su quattro livelli, da quello propedeutico fino alla certificazione per esperti. In qualsiasi momento è possibile accedere al livello desiderato: molti corsi sono interdipendenti dal punto di vista dei contenuti.

Per tutte le informazioni sui livelli, consultare questa pagina. Nel rispettivo corso sono contenuti suggerimenti e consigli per i percorsi di qualificazione.

Offerta formativa

Percorso di qualificazione

Livello: Propedeutico

Livello: Propedeutico

È possibile partecipare ai corsi di formazione di questo livello senza specifiche conoscenze pregresse nel rispettivo settore. Il partecipante viene introdotto al tema, ottenendo così una buona panoramica sull'argomento ed è quindi possibile conseguire un'ulteriore specializzazione e prendere parte a corsi del livello successivo. Per il livello Propedeutico è disponibile anche un training di tipo web-based che il partecipante può svolgere in autoapprendimento.

Livello: Principi fondamentali

Livello: Principi fondamentali

Con questo livello, al partecipante vengono trasmesse tutte le nozioni di base pertinenti per conseguire un buon livello di comprensione tecnica. Non si tratta comunque di puri concetti generali: a questo livello sono trattate anche tematiche di lieve complessità. Tali argomenti si occupano di tematiche complete e fungono da base per la successiva qualifica al livello "Avanzato".

Livello: Avanzato

Livello: Avanzato

Se il partecipante disponesse già di buone conoscenze pregresse ed esperienze in un'area tematica, l'offerta formativa del livello Avanzato è certamente quella idonea in questi casi. Per conseguire la qualifica in corsi di questo livello è possibile partecipare preliminarmente ai corsi del livello Propedeutico o Principi fondamentali. Il partecipante approfondisce le proprie conoscenze e amplia le competenze specialistiche in aree chiave.

Livello: Esperto

Livello: Esperto

Per il passaggio a esperto assoluto in un settore, si raccomanda il livello di qualifica maggiore. Grazie a un'idonea esperienza professionale o alla partecipazione ai corsi dei tre livelli precedenti, il partecipante consegue una competenza esaustiva da livello Esperto. A ciò si aggiunga che tutte le qualifiche sono sempre comprovate e certificate da enti verificatori esterni.

Corsi speciali

A complemento dei corsi di diverso livello, Pilz propone corsi in svariati settori in grado di offrire una visione ulteriormente approfondita su un argomento specifico. Competenze speciali per specialisti e per tutti coloro che aspirano a diventarlo.

Internazionale

Pilz eroga questo piano di qualifiche in tutto il mondo. Molti di questi corsi sono tenuti in modo omogeneo a livello internazionale e la partecipazione è garantita in tutte le controllate Pilz. Su richiesta, Pilz offre questi training anche in altri paesi. In questo modo, ogni azienda raggiunge un livello di qualifica di portata internazionale.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it