Italia | italiano

Sicurezza nelle aziende

Un tornio semiautomatico può funzionare senza presidio? O esiste una Direttiva che indica la distanza a cui si deve trovare l’operatore?

Le macchine messe in circolazione dal 1995 in poi sono soggette alla Direttiva Macchine. La Direttiva Macchine regolamenta i requisiti essenziali di una macchina.
E’ anche prevista l’esecuzione di una Valutazione dei Rischi della macchina.
Nella Valutazione dei Rischi sono riportati, ad esempio, i pericoli derivanti dalla macchina con indicazione delle misure per la riduzione dei rischi, dei limiti della macchina e del relativo utilizzo previsto.
In base a questa valutazione sono definiti i requisiti dell’ambiente di impiego della macchina e la necessità della presenza dell’operatore sul posto.

Le macchine messe in circolazione prima del 1995 devono essere conformi ameno all’allegato 1 di BetrSichV.
L’allegato 1 regolamenta i requisiti minimi delle attrezzature.