Italia | italiano

Sicurezza nelle aziende

Quale soluzione di sicurezza deve essere realizzata per i centri di lavoro di grandi dimensioni?

In base alla Direttiva Attrezzature in Uso (BetrSichV), a causa dei pezzi di grandi dimensioni che possono essere movimentati solo con carroponte, per le macchine e le linee di grandi dimensioni e accessibili non è possibile utilizzare protezioni perimetrali complete come protezione contro la proiezione di pezzi (allegato 1 n. 2.5 BetrSichV).

Per lo sviluppo della soluzione di sicurezza della macchina deve essere garantita adeguata libertà di movimento dell’operatore per l’attrezzaggio e il set-up della macchina (in combinazione con velocità e numero di giri ridotti). Inoltre, sulla base di calcoli dell’energia devono essere considerati i valori di proiezione dei pezzi. Il risultato è una soluzione di protezione “semichiusa”, nella quale l’organizzazione e i dispositivi di protezione individuale hanno un ruolo fondamentale.

Devono essere osservate anche le regole tecniche per la sicurezza nelle aziende (TRBS) 2111 parte 1 e 2.