Il tema conduttore anticipa quale sarà il focus dell’edizione 2023 della FIERA DI HANNOVER (17 - 21 aprile), ancora una volta incentrato sull’alta tecnologia e le soluzioni più innovative e all’avanguardia utili per superare le sfide di portata globale che il settore dell’industria si trova ad affrontare.
Nel corso di quest’anno, Pilz ha predisposto, avvalendosi di un panel di esperti, un programma ricco e variegato sui temi “Safety & Industrial Security”. Cosa riserva il futuro riguardo la sicurezza delle macchine? Quali novità si prospettano con la revisione della norma ISO 13849-1? Quali saranno le conseguenze del nuovo Regolamento macchine? L’attenzione sarà focalizzata sulla gamma completa di servizi Pilz che includono consulenza, engineering, formazione e training sull’intero ciclo di vita di macchine e impianti.
I sistemi di controllo come punti di forza per la realizzazione di processi adattabili in base alle esigenze specifiche e le soluzioni di Access Management sicuro e per un’automazione di sicurezza dei sistemi di trasporto a guida autonoma, sono il complemento perfetto alle novità che Pilz presenterà al padiglione 9, stand D17.
Richiedi ora il tuo biglietto di ingresso gratuito e fissa subito un appuntamento con gli esperti Pilz.
Ti aspettiamo!