Italia | italiano

Ostfildern, 07 ago 2019

Nuovo programma di qualifica Pilz - Aggiornamento e formazione con sistema

Pilz ha sviluppato un nuovo programma di qualificazione internazionale per l’aggiornamento professionale nell’ambito della sicurezza delle macchine e l’automazione. Il risultato è un programma formativo che soddisfa le esigenze specifiche di un’azienda in termini di perfezionamento e riqualificazione. Il piano di qualifiche Pilz guida in tutto il mondo i partecipanti nel percorso formativo che si estende dalle conoscenze di base al livello Esperto con certificazione TÜV.

Contenuti e struttura dei corsi sono concepiti in modo tale che gli interessati possono pianificare un percorso di qualificazione personalizzato: Il programma consente di accedere a livello personale e al corso di aggiornamento fino a conseguire il livello di qualifica richiesto. Una particolarità di questo programma di formazione è la sua armonizzazione a livello internazionale. Pilz offre diversi livelli e percorsi di qualificazione uniformati nei singoli paesi e nella rispettiva lingua.

Definizione di standard
In questo modo, a costi contenuti, le piccole aziende hanno la possibilità di allineare il livello di conoscenza dei propri dipendenti in tutto il mondo. Con il supporto di Pilz, le grandi imprese possono realizzare programmi di formazione completi in modo da fornire ai propri dipendenti formazione e aggiornamento sistematici e implementare standard di qualificazione a livello di impresa.
In concreto, il programma è costituito da quattro livelli che aumentano di complessità in funzione degli argomenti e i cui contenuti sono strettamente correlati e in successione.

Dal livello “Propedeutico” al livello “Esperto”
Per i corsi a livello “Propedeutico“ non sono richiesti specifiche conoscenze pregresse nel settore. Mediante seminari o sotto forma di e-learning, come ad es. il training di tipo web-based “Sicurezza delle macchine–
Primo approccio e applicazione pratica“ i partecipanti vengono introdotti al tema, ottenendo così una buona panoramica sull’argomento, e possono quindi conseguire un’ulteriore specializzazione.
Nel livello “Principi fondamentali“ Pilz offre, ad esempio nel corso “Workshop sulla Valutazione del rischio per le macchine“, tutti i principi fondamentali rilevanti ai fini di una buona comprensione tecnica. Per il livello “Avanzato” i partecipanti “ dovrebbero disporre già di buone conoscenze pregresse ed esperienze in un’area tematica. Nel Corso “Principi fondamentali della marcatura CE” i partecipanti approfondiscono le proprie conoscenze e ampliano le competenze specialistiche in aree chiave.
Per diventare professionisti con formazione completa in un’area tematica, Pilz ha previsto il livello “Esperto”. Qualifiche quali “CECE – Certified Expert in CE Marking“ vengono sempre comprovate e certificate da enti verificatori esterni.

Pilz offre una formazione interattiva a tutti i livelli avvalendosi dei più moderni approcci e strategie didattiche. Oltre alle aree Sicurezza delle macchine, Automazione e Tecnologia, Pilz prevede corsi di formazione su temi attuali inerenti a diversi settori.

“La formazione continua è un processo senza fine. Notiamo che l’importanza della formazione continua e dello sviluppo delle Risorse Umane è in costante crescita per le aziende. È in questo contesto che interviene il programma di Pilz. In modo progressivo, modulare e totalmente personalizzato“, ha spiegato Andreas Schott, responsabile di Pilz Academy.

Per maggiori informazioni sull’offerta formativa di Pilz fare clic qui

Pilz propone un'offerta vasta e completa di corsi di aggiornamento su sicurezza delle macchine e automazione. I corsi sono strutturati in modo tale che gli interessati possono pianificare un percorso di qualificazione personalizzato. Foto: Pilz GmbH & Co. KG / shapecharge/E+/Getty Images
Pilz propone un'offerta vasta e completa di corsi di aggiornamento su sicurezza delle macchine e automazione. I corsi sono strutturati in modo tale che gli interessati possono pianificare un percorso di qualificazione personalizzato. Foto: Pilz GmbH & Co. KG / shapecharge/E+/Getty Images

Pilz propone un'offerta vasta e completa di corsi di aggiornamento su sicurezza delle macchine e automazione. I corsi sono strutturati in modo tale che gli interessati possono pianificare un percorso di qualificazione personalizzato. Foto: Pilz GmbH & Co. KG / shapecharge/E+/Getty Images

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: