Italia | italiano

Ostfildern, 26 feb 2019

Impiego sicuro anche in applicazioni verticali!

I laser scanner di sicurezza PSENscan di Pilz sono adatti anche per la protezione delle zone delle applicazioni verticali come, ad esempio, per la protezione degli accessi. Con PSENscan è, inoltre, possibile realizzare applicazioni più flessibili con una riduzione dei tempi di fermo e un aumento della redditività.

Grazie agli ingressi del muting integrato è possibile controllare applicazioni che prevedono contemporaneamente il carico e lo scarico del materiale. Il materiale viene riconosciuto dal laser scanner di sicurezza e può così attraversare il campo protetto senza che venga ridotta la velocità del nastro trasportatore. Ciò consente di ridurre sensibilmente i tempi di fermo e aumentare la produttività.

Con le versioni light, master/slave di PSENscan è possibile definire fino a 70 configurazioni attivabili e controllare ben 3 zone separate. È possibile collegare in serie secondo il principio master/slave fino a 4 laser scanner di sicurezza con una considerevole riduzione di tempi e costi di cablaggio e allestimento. I campi protetti e di warning sono liberamente configurabili. PSENscan con la sua custodia compatta può essere integrato in modo flessibile in svariate applicazioni.

Pilz espone presso il padiglione 9, stand D 17. Per ulteriori informazioni consultare qui

Il laser scanner di sicurezza PSENscan di Pilz offre anche il controllo flessibile di superfici verticali.
Il laser scanner di sicurezza PSENscan di Pilz offre anche il controllo flessibile di superfici verticali.

Il laser scanner di sicurezza PSENscan di Pilz offre anche il controllo flessibile di superfici verticali.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: