Italia | italiano

Ostfildern, 12 lug 2018

Il nuovo modulo di ingresso analogico per il sistema compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 di Pilz ottimizza i flussi di processo, rilevando in modo sicuro valori come temperatura, livello di riempimento, ecc.

Il modulo di ingresso analogico PNOZ m EF 4AI amplia la famiglia dei sistemi compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2. Questo dispositivo consente di rilevare e controllare qualsiasi fase di processo in modo sicuro fino a PL “e” e SIL CL 3. Il programma modulo indipendente (mIQ) è particolarmente utile e consente di impostare i valori con granularità fine. Ne consegue un’elaborazione più rapida direttamente nel modulo e quindi un controllo più sicuro ed esatto dei processi.

Vengono controllati anche pressione, temperatura, flusso, distanza, livello di riempimento, tensione e velocità della fune. Inoltre, sono inclusi cicli di processo, condizioni della forza, operazioni di piegatura o misurazione del percorso.

Il valore aggiunto del supporto intelligente
Il programma modulo indipendente mIQ con l’elaborazione decentralizzata garantisce tempi di intervento ridotti. Mediante il tool software PNOZmulti Configurator PNOZ m EF 4AI mette a disposizione nuovi moduli software per le funzioni di ingresso, la plausibilità, il ridimensionamento e le funzioni aritmetiche. Già durante la configurazione è possibile convertire i valori di misurazione analogici in grandezze numeriche con qualsiasi unità di misura. Grazie al tool software PNOZmulti Configurator è possibile parametrizzare con pochi clic il controllo dell’area di lavoro, della zona e del valore limite. La struttura garantisce che venga rispettato il campo di misura standard dei sensori ; in questo modo è possibile applicare con la massima semplicità i più comuni standard industriali. Grazie al programma modulo la progettazione è semplice e il controllo di processo più rapido e più esatto.

Flessibilità di impiego, massima sicurezza
Il nuovo modulo analogico mette a disposizione 4 ingressi di corrente analogici, sicuri e indipendenti da 4-20 mA con una risoluzione di 15 Bit più segno. Il campo di misurazione è compreso tra 0 - 25 mA. Gli ingressi analogici sono adatti al collegamento di convertitori di misura o di trasduttori con segnali di corrente standard.
A tal scopo al tool software PNOZmulti Configurator sono stati aggiunti numerosi moduli analogici, che permettono di rilevare e controllare in modo sicuro qualsiasi grandezza, come ad esempio, pressione, temperatura, livello di riempimento, distanza fino alla massima categoria di sicurezza.

Un intervento più rapido minimizza i tempi di fermo
Le funzioni aritmetiche come il calcolo della media, il calcolo della differenza di pressione facilitano l’impiego e consentono una diagnostica più rapida e più esatta. Possono essere trasmessi a un fieldbus fino a 6 valori analogici per ogni modulo in modo da consentire un intervento di processo più rapido. In combinazione con il software di visualizzazione PASvisu di Pilz è possibile visualizzare ed elaborare i valori analogici. Così facendo è possibile anche ridurre al minimo i tempo di fermo. Con l’impiego di PNOZmulti 2 gli utilizzatori possono beneficiare di progettazione e messa in servizio più rapide.

Oltre a molteplici possibilità di impiego nella costruzione di macchine di serie e speciali o anche nel settore Food and Beverage l’impiego di questo nuovo modulo di ingresso analogico di Pilz comporta numerosi vantaggi nell’ambito della tecnologia di processo e dei procedimenti industriali, come nei sistemi di controllo dei bruciatori.

Ulteriori informazioni sul prodotto

Il modulo di ingresso analogico PNOZ m EF 4AI amplia la famiglia dei sistemi compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 di Pilz, offrendo un’elaborazione più rapida e una diagnostica ottimizzata.
Il modulo di ingresso analogico PNOZ m EF 4AI amplia la famiglia dei sistemi compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 di Pilz, offrendo un’elaborazione più rapida e una diagnostica ottimizzata.

Il modulo di ingresso analogico PNOZ m EF 4AI amplia la famiglia dei sistemi compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 di Pilz, offrendo un’elaborazione più rapida e una diagnostica ottimizzata.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: