Italia | italiano

Ostfildern, 07 set 2017

Pilz fornisce il supporto necessario per realizzare la valutazione di conformità: la strada sicura per macchine conformi alla norma NR-12 brasiliana - Sicurezza delle macchine: il "passaporto" per Rio

Pilz amplia l'offerta di servizi e prestazioni per le valutazioni di conformità internazionali: l'azienda, leader nel settore Automazione, supporterà ora il cliente nel percorso di conseguimento della conformità a NR12 delle macchine, favorendo l'accesso al mercato brasiliano a costruttori e utilizzatori da ogni parte del mondo. Di fatto, ai produttori di macchine che vendono in Brasile, è richiesto il rispetto dello standard di regolamentazione (Norma Regulamentadora) NR-12 vigente nel Paese. Gli utenti finali in Brasile sono a loro volta tenuti, sempre in conformità alla norma NR-12, a implementare misure di protezione e sicurezza per i propri dipendenti.

Ora Pilz offre in tutto il mondo un pacchetto di servizi e prestazioni per la corrispondente procedura di valutazione della conformità. Nella prima fase, Pilz si occupa di eseguire la necessaria Valutazione dei Rischi, quindi accerta la conformità con i requisiti di Salute e Sicurezza della norma NR-12 e infine effettua la validazione della macchina presso il costruttore. Dopo avere tradotto tutti i documenti previsti in lingua portoghese, Pilz si fa carico dell'intero processo fino all'iscrizione presso le autorità brasiliane con registrazione ai sensi della norma NR-12. Come azienda leader nel settore Automazione, Pilz fornisce inoltre supporto in fase di messa in servizio e validazione finale della macchina in Brasile.

Competenza locale, un'esigenza internazionale
Ai i clienti che operano a livello internazionale, Pilz è in grado di garantire, in modo omogeneo, la conformità alla norma NR-12 da tutte le proprie filiali. Questo servizio è dunque offerto a ciascun cliente con un'unica procedura a livello internazionale e con personale di riferimento a livello locale. Nei singoli paesi, i tecnici Pilz si avvalgono a tale scopo della vasta competenza dei colleghi Brasiliani: in qualità di ‘Professional Legalmente Habilitado’ Pilz Brasile è ufficialmente accreditata per l'erogazione di servizi e prestazioni conformi alla norma NR-12, destinati a utilizzatori e costruttori di macchine.
"Pilz è in grado di offrire e implementare competenze locali a livello internazionale, operando con una qualità omogenea anche in termini di professionalità in qualsiasi paese", ha sottolineato Renate Pilz, presidente del CdA di Pilz. "Accanto alla marcatura CE per il mercato europeo ora Pilz supporta i clienti di tutto il mondo ad affermarsi nel mercato brasiliano."

NR-12: il "passaporto" per le macchine
In Brasile, le norme di regolamentazione note come NR stabiliscono le procedure atte a garantire la sicurezza sul posto di lavoro. Si tratta di un numero complessivo di 34 norme che disciplinano la sicurezza. La norma NR-12 relativa a macchine e impianti è simile in un certo senso alla Direttiva Macchine Europea 2006/42/CE ma include, tra l'altro, anche requisiti specifici di norme internazionali di tipo B e C.
Le macchine non vengono accettate in Brasile fino a quando tutte le prescrizioni della norma NR-12 non sono soddisfatte e formalmente documentate. Con la creazione del "passaporto per le macchine", Pilz facilita l'accesso ai nuovi mercati alle aziende clienti che intendono esportare i propri prodotti.

Pilz è in grado di fornire un valido supporto dalla Valutazione dei Rischi alla Validazione al fine di garantire la conformità delle macchine ai requisiti della norma NR-12 vigente in Brasile.
Pilz è in grado di fornire un valido supporto dalla Valutazione dei Rischi alla Validazione al fine di garantire la conformità delle macchine ai requisiti della norma NR-12 vigente in Brasile.

Pilz è in grado di fornire un valido supporto dalla Valutazione dei Rischi alla Validazione al fine di garantire la conformità delle macchine ai requisiti della norma NR-12 vigente in Brasile.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: