Italia | italiano

Ostfildern, 10 apr 2017

Il nuovo sistema di misurazione della pressione e della forza PROBms garantisce che la collaborazione tra uomo e robot (HRC) sia sicura e conforme alle norme - Noleggio sicuro per HRC!

Con il nuovo sistema di misurazione della pressione e della forza PROBms disponibile con una formula a noleggio, Pilz offre un pacchetto completo per la validazione delle collaborazioni tra uomo e robot (HRC) secondo ISO/TS 15066. Con PROBms è possibile misurare con precisione e validare i valori limite definiti da ISO/TS per la forza e la pressione del movimento robotico. Un software e un corso di formazione sul prodotto sono inclusi nel pacchetto completo. Grazie alla soluzione a noleggio disponibile a livello internazionale l’utilizzatore ha a disposizione un sistema di misurazione sempre aggiornato. PROBms contribuisce ad aumentare la produttività e la sicurezza delle applicazioni HRC.

PROBms è adatto a tutte le applicazioni HRC secondo ISO/TS 15066 nelle quali l’uomo e il robot condividono lo spazio di lavoro. Sono incluse, ad esempio, le applicazioni pick & place nell’industria automobilistica ed elettronica.

Noleggio anziché acquisto per maggiore stabilità
Il sistema PROBms di Pilz è disponibile a livello internazionale con formula di noleggio. Questa soluzione include la manutenzione, la taratura e aggiornamenti continui. L’utilizzatore dispone così di un sistema di misurazione aggiornato e sempre funzionante. In caso di modifiche al processo HRC le nuove misurazioni necessarie posso essere eseguite in modo autonomo. Ciò aumenta la disponibilità delle applicazioni robotiche e la loro produttività.

Pacchetto completo per un’applicazione HRC sicura
Il sistema di misurazione della pressione e della forza PROBms include, oltre al dispositivo di misurazione PROBmdf, le pellicole indispensabili per la misurazione della pressione, lo scanner, nove molle con diverse costanti di forza per regolare le diverse zone del corpo, il software per l’utilizzo del dispositivo di misurazione e la registrazione delle misurazioni. Il set include anche un corso di formazione sul prodotto della durata di un giorno e un pacchetto “after sales” completo con manutenzione, taratura e aggiornamenti software.

“Contatti” conformi alle norme grazie a PROBms
Per le applicazioni HRC la disposizione tecnica ISO/TS 15066 prevede la misurazione della forza e della pressione del movimento robotico.
La disposizione tecnica stabilisce per ogni parte del corpo i relativi valori limite in caso di collisione tra uomo e macchina. Se in caso di contatto tra uomo e robot non vengono superati i limiti previsti, l’applicazione è conforme alle norme. Con questo nuovo sistema di misurazione della pressione e della forza è possibile misurare con precisione questi valori e considerarli per l’impostazione delle applicazioni HRC. Ciò aumenta in modo significativo la sicurezza dell’operatore di tali applicazioni.
Pilz sarà presente presso il pad. 9, stand D17. Per maggiori informazioni sulla partecipazione di Pilz alla fiera: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Il nuovo sistema di misurazione della pressione e della forza PROBms di Pilz garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza delle Norme vigenti per la collaborazione uomo/robot (HRC), in questo caso secondo ISO/TS 15066.
Il nuovo sistema di misurazione della pressione e della forza PROBms di Pilz garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza delle Norme vigenti per la collaborazione uomo/robot (HRC), in questo caso secondo ISO/TS 15066.

Il nuovo sistema di misurazione della pressione e della forza PROBms di Pilz garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza delle Norme vigenti per la collaborazione uomo/robot (HRC), in questo caso secondo ISO/TS 15066.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it