Italia | italiano

Ostfildern, 16 mar 2017

COMPONENTS SPECIAL TRADE FAIR BY INTERPACK 2017 a Düsseldorf: Pilz sarà presente presso il Pad. 18, Stand B16 - We pack. Smart and Safely!

All'edizione 2017 della fiera, il cui tema è "Components Special Trade Fair by Interpack", Pilz, azienda leader nel settore dell'automazione, focalizzerà l'attenzione sulla presentazione di soluzioni flessibili ed economicamente sostenibili per macchine per imballaggio. Le tematiche sulle quali ci si concentrerà maggiormente saranno le soluzioni a 360° concepite per la Smart Factory. Un'altra novità che sarà presentata a Düsseldorf: il pulsante di arresto di emergenza PITestop active, in grado di garantire sicurezza e produttività conformemente ai requisiti previsti da Industria 4.0 anche per il settore dell'imballaggio.

Sia si tratti di macchine con funzioni elementari o di macchine e impianti concatenati, Pilz è in grado di offrire a costruttori e utilizzatori di macchine per imballaggio, soluzioni complete per funzioni di sicurezza e automazione, tra cui soluzioni che rispondano ai requisiti posti dai settori tecnologia dei sensori, dei sistemi di controllo, tecnologie di controllo del movimento e della visualizzazione.

Imballare nell'era dell'Industria 4.0
La struttura modulare della linea è fondamentale per garantire maggior flessibilità nell’ambito della produzione: alla fiera "Components", Pilz illustrerà, sulla base di un modello di Smart Factory, come sia possibile realizzare prodotti personalizzati in modo flessibile, efficiente in termine di costi e con la massima semplicità per l'utente. Il modello si compone di tre moduli che sono collegati in rete tra loro e, in quanto linea di produzione intelligente, in grado di fabbricare prodotti personalizzati.
La novità della Smart Factory di Pilz è rappresentata dal pulsante di arresto di emergenza PITestop active attivabile elettricamente. Grazie a un segnale luminoso, è possibile capire se il pulsante è o non è attivo. Parti di macchine e impianti possono così essere attivate o disattivate in sicurezza ai sensi della norma ISO 13850. PITestop active offre quindi vantaggi non trascurabili per impianti e parchi macchine in cui alcune parti vengono spostate: in questo modo i concetti di sicurezza flessibili, particolarmente importanti per l'industria dell'imballaggio, risultano di facile implementazione. Il pulsante di arresto di emergenza attivabile elettricamente conferisce una maggiore flessibilità e garantisce un incremento della modularità anche per le macchine per imballaggio.
Inoltre, poiché con PITestop active non è più richiesto tenere sotto tensione l'intero impianto per potere mantenere il funzionamento corretto della funzione di arresto di emergenza, è possibile conseguire risparmi considerevoli in termini di costi energetici.

Pilz sarà presente presso il pad. 18, stand B16. Per maggiori informazioni sulla partecipazione di Pilz alla fiera: www.pilz.com/interpack

Con il motto "We automate. Safely.", in occasione dell'edizione 2017 della fiera di Düsseldorf (dal 24 al 28 aprile) Pilz presenterà soluzioni di settore, novità di prodotto e servizi per un'automazione completa.
In occasione dell’edizione 2017 di Components, Pilz dedicherà speciale attenzione alle soluzioni per il packaging concepite per la Smart Factory

In occasione dell’edizione 2017 di Components, Pilz dedicherà speciale attenzione alle soluzioni per il packaging concepite per la Smart Factory

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it