Italia | italiano

Ostfildern, 23 feb 2017

Pilz presenta la nuova famiglia di pulsanti di arresto di emergenza PITestop active - attivazione intelligente per un risparmio di energia

Con PITestop active, Pilz propone una nuova gamma di pulsanti di arresto di emergenza che possono essere attivati elettricamente. Essi indicano, tramite segnale luminoso, se sono o non sono attivi. Ciò garantisce più flessibilità e modularizzazione secondo i principi di Industrie 4.0 Inoltre, gli utenti possono trarre notevole vantaggio dal risparmio in termine di costi energetici: non è più necessario alimentare la linea completa per mantenere la funzione di arresto di emergenza.

PITestop active offre importanti vantaggi per le linee e i parchi macchine in cui alcune parti della linea vengono spostate: grazie a questi pulsanti le parti delle macchine possono essere attivate o disattivate in sicurezza ai sensi della ISO 13850. In combinazione con i sistemi di controllo PNOZmulti di Pilz, che supportano già la struttura modulare delle linee, è possibile realizzare soluzioni di sicurezza flessibili, come richiesto da Smart Factory. PITestop active è disponibile in diverse versioni per l’incorporazione e il montaggio sulla macchina: la versione per l’incorporazione con classe di protezione IP65 e la versione per il montaggio con collegamento M12.

Più libertà per la struttura
PITestop active è attivabile elettricamente e integrato nel circuito di sicurezza. Inoltre, non è più necessario disattivare manualmente l’arresto di emergenza e ciò comporta un notevole risparmio di tempo. Non è più necessario conservare in modo sicuro i terminali operatore mobili ma è sufficiente disattivarli in modo sicuro con un importante aumento del livello di sicurezza. PITestop active consente maggior flessibilità nell’organizzazione del parco macchine e la modalità operativa può essere cambiata più velocemente sulle macchine collegate tra loro: dal funzionamento semiautomatico con numerosi moduli singoli fino al funzionamento automatico nel quale l’arresto di emergenza ha effetto sulla catena completa.

Arresto di emergenza luminoso intelligente
I moduli della linea possono essere disattivati o attivati: le parti di macchina inattive possono essere disattivate, risparmiando tempo e costi, senza che sia indispensabile prevedere una copertura supplementare dei pulsanti di emergenza inattivi. Inoltre, in caso di emergenza è garantita un’assegnazione rapida e univoca poiché PITestop active lampeggia in modo permanente per segnalare la sua attivazione. Ciò consente di ridurre i tempi per la messa in servizio della macchina e delle linee e aumenta la disponibilità delle stesse.

Arresto di emergenza sicuro ai sensi della Direttiva Macchine
PITestop active soddisfa i requisiti della Norma modificata ISO 13850: La Direttiva Macchina prevede requisiti rigidi in merito alla riconoscibilità e alla disponibilità del pulsante di arresto di emergenza di una macchina. In passato, era necessario coprire un arresto di emergenza inattivo per evitare qualsiasi confusione in caso di pericolo. In pratica, ciò era difficile da realizzare. Ora, la Norma ISO 13850 modificata offre nuove possibilità a livello di organizzazione. Per la prima volta questa Norma stabilisce che anche per il pulsante di emergenza è definito un terzo stato “inattivo”. La segnalazione luminosa controllata in sicurezza dei pulsanti di emergenza consente un’attivazione sicura.

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili al link https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-Halt-Taster

Con PITestop active, Pilz propone una nuova gamma di pulsanti di arresto di emergenza che possono essere attivati elettricamente. essi indicano, tramite segnale luminoso, se sono o non sono attivi. Foto: Pilz GmbH & Co. KG

Con PITestop active, Pilz propone una nuova gamma di pulsanti di arresto di emergenza che possono essere attivati elettricamente. Essi indicano, tramite segnale luminoso, se sono o non sono attivi.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: