Italia | italiano

Ostfildern, 07 mar 2017

Pilz alla fiera di Hannover 2017 - Pad. 9, stand D17 - Automazione intelligente!

Con il motto “Automazione sicura? Sicuramente Pilz!“, in occasione della fiera di Hannover 2017 che si svolgerà dal 24 al 28 aprile, Pilz presenterà soluzioni di settore, novità di prodotto e servizi per un'automazione completa. La partecipazione all’edizione 2017 della fiera è dedicata in particolar modo alle novità nella collaborazione uomo-robot (HRC) e nei sensori ed altresì alla Smart Factory.

La partecipazione alla fiera sarà dedicata anche ai sistemi di controllo e azionamento, così come ai sistemi di visualizzazione e diagnostica e relativo software.

Soluzioni complete per applicazioni robotiche sicure
Una vera collaborazione uomo-robot può essere realizzata anche senza protezioni meccaniche. Come ciò sia possibile, viene dimostrato allo stand Pilz grazie a un’applicazione HRC resa sicura grazie ai prodotti Pilz secondo il principio della limitazione della forza e della potenza. Trovano applicazione due nuovi prodotti per la collaborazione sicura uomo-robot. Con l’innovativo sistema di misurazione della pressione e della forza PROBms, Pilz offre un pacchetto completo per la validazione delle applicazioni uomo-robot. Il set include un dispositivo di misurazione della collisione ai sensi di ISO/TS 15066. Il sistema di misurazione della pressione e della forza è disponibile a livello internazionale con formula di noleggio. La misurazione precisa e costante consente di aumentare la produttività e l’affidabilità delle applicazioni HRC.
Anche il nuovo laser scanner di sicurezza PSENscan supporta gli utilizzatori di applicazioni robotiche: nelle zone pericolose con scarsa visuale può succedere che la presenza di persone non venga notata. A differenza di ciò che accade in caso di protezione con barriere fotoelettriche, PSEnscan offre una protezione costante dell’intera zona pericolosa. Ciò consente di impedire il riavvio qualora vi siano ancora persone nella zona pericolosa. Ne consegue un aumento di produttività, ergonomia delle linee e livello di sicurezza.

Safety per Industrie 4.0
Per le macchine e le linee modularmente distribuite e strutturate il collegamento in rete dell’applicazione è un aspetto essenziale. Il modello di una Smart Factory mostra la possibilità di realizzare prodotti personalizzati in modo flessibile, efficiente a livello di costi e user-friendly. Questo modello è composto da tre moduli collegati tra loro: questa linea di produzione intelligente realizza prodotti personalizzati. Dal sensore, all’azionamento, fino al sistema di controllo trovano applicazione tutti i prodotti di Pilz. La novità è il pulsante di arresto di emergenza PITestop active attivabile elettricamente. Esso indica, tramite segnale luminoso, se è o non è attivo. Le parti delle macchine possono così essere attivate o disattivate in sicurezza ai sensi della EN ISO 13850. In questo modo è possibile realizzare con estrema facilità soluzioni di sicurezza flessibili, come richiesto anche dalla Smart Factory. PITestop contribuisce a consentire maggior flessibilità e modularizzazione nell’ambito di Industrie 4.0.
Sarà presente ad Hannover anche il nuovo PC industriale open-source Industrial PI per l’automazione digitale. Il PC industriale “flessibile” basato su Raspberry Pi supporta le aziende che intendono diventare Smart Factory. Il nuovo PC industriale di Pilz è utilizzabile in numerosi settori applicativi grazie al software liberamente disponibile.
Come gateway IIoT Industrial PI raccoglie, controlla ed elabora dati nell’ambiente diretto di macchine e linee. Il nuovo PC industriale di Pilz combina l’internet delle cose degli ambienti industriali con i servizi cloud, rappresentando così una soluzione ottimale per Industrie 4.0.

Soluzione di visualizzazione che unisce
E’ stato ampliato anche il settore dei sistemi di controllo e supervisione: alla fiera di Hannover Pilz presenterà la nuova versione 1.4 del software di visualizzazione web-based PASvisu. Un’interfaccia OPC UA ne consente il collegamento ai sistemi compatti PNOZmulti, così come ad altri sistemi di controllo. Il sistema di controllo viene collegato al software di visualizzazione e vengono rilevate tutte le informazioni del sistema di controllo. Importanti vantaggi per l’utente, dalla fase dell’engineering fino alla manutenzione, passando per il Runtime: I progetti di automazione possono essere realizzati più velocemente poiché non è necessario inserire e assegnare le variabili.


Pilz espone presso il padiglione 9, stand D 17. Ulteriori informazioni: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Con il motto “Automazione sicura? Sicuramente Pilz!“, in occasione della fiera di Hannover 2017 che si svolgerà dal 24 al 28 aprile, Pilz presenterà soluzioni di settore, novità di prodotto e servizi per un'automazione completa.

Con il motto “Automazione sicura? Sicuramente Pilz!“, in occasione della fiera di Hannover 2017 che si svolgerà dal 24 al 28 aprile, Pilz presenterà soluzioni di settore, novità di prodotto e servizi per un'automazione completa.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it