Italia | italiano

Lentate sul Seveso, 29 set 2016

Pilz offre un innovativo sistema di Motion Control stand-alone - Più potere al movimento!

Con PMCprimo MC Pilz offre un'innovativa soluzione di Motion Control stand-alone. Grazie al processore da 1,3 Ghz PMCprimo MC consente prestazioni estremamente elevate in grado di gestire una maggiore produttività e una maggiore qualità dei processi. La soluzione di Motion Control è scalabile, e può essere utilizzata anche in macchine e impianti complessi grazie alle prestazioni elevate.

Da un lato oggi è quindi possibile realizzare programmi di dimensioni maggiori con lo stesso tempo di ciclo; dall'altro, con programmi di pari dimensioni, è possibile passare a tempi di ciclo più brevi. In questo modo i dispositivi PMCprimo MC, grazie alle prestazioni elevate, non solo garantiscono una maggiore produttività degli impianti, ma anche una maggiore qualità dei processi. Grazie al soft PLC conforme alla Norma EN/IEC 61131 il sistema di controllo permette inoltre una messa in servizio più rapida.

Aperto, flessibile e conveniente
PMCprimo MC supporta già diverse interfacce di comunicazione, ad es. Modbus TCP, CANopen e Profibus DP-S: il controller è dotato di tre ingressi per encoder assoluto o encoder incrementale. E' così possibile passare dalla funzione di encoder master alla funzione di regolazione della posizione. E' disponibile un'interfaccia USB per il backup dei dati. PMCprimo MC può essere impiegato in svariati ambiti di automazione, il che ne fa una soluzione di Motion Control estremamente flessibile.
PMCprimo MC è dotato di 16 ingressi e uscite digitali, pertanto il controller stand-alone dispone di interfacce I/O integrate per un elevato numero di applicazioni. Il controller compatto PMCprimo MC rappresenta una soluzione di controllo conveniente per applicazioni con numerosi azionamenti.


I sistemi di controllo PMCprimo Pilz sono dotati di funzionalità PLC e Motion. I dispositivi PMCprimo gestiscono l'automazione all'interno di un impianto, compresi i movimenti di più servo-assi dislocati in diverse aree ma regolati in maniera sincrona. E' possibile realizzare applicazioni complete in ogni ambiente relativo agli azionamenti, ad es. applicazioni pick-and-place composte da funzioni di controllo di un PLC e funzioni di Motion Control.
Il nuovo Motion Controller stand-alone PMCprimo MC aggiunge una soluzione esterna aperta al già consolidato controller integrato nell'azionamento PMCprimo C.

Ulteriori informazioni su PMC sono riportate al link:
https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00107002297009/PMCprimo-Motion-Control-Steuerungssysteme

PMCprimo MC di Pilz rappresenta un'innovativa soluzione di Motion Control esterna, che può essere utilizzata anche in macchine e impianti complessi grazie alle prestazioni elevate.
Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

Mit PMCprimo MC bietet Pilz eine neue externe Controller-Lösung, die durch ihre erhöhte Performance auch in komplexeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen kann.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: