Italia | italiano

Lentate sul Seveso, 03 ago 2016

Pilz alla WindEnergy Hamburg (Amburgo, 27-30 settembre 2016), pad. B6, stand B6.342 - Automazione semplice e sicura degli impianti eolici

In occasione della fiera WindEnergy Hamburg, Pilz presenterà soluzioni di automazione efficaci per il controllo delle funzioni di sicurezza e delle modalità operative degli impianti eolici. La partecipazione di Pilz alla fiera di Amburgo si concentrerà sul controllo sicuro della velocità per garantire il funzionamento efficiente e conforme degli impianti eolici. Alla fiera verranno presentati anche un nuovo modulo I/O per il controllo sicuro della velocità nel sistema di automazione PSS 4000 e la gamma di servizi che Pilz offre al cliente per le procedure di certificazione CE.

Controllo della velocità conforme alle norme
Pilz offre una gamma di prodotti completa che viene utilizzata con successo sugli impianti eolici in tutto il mondo. Le soluzioni Pilz gestiscono il controllo e il comando degli impianti eolici e consentono di soddisfare i requisiti di sicurezza previsti. Il dispositivo per il controllo della velocità PNOZs30, i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti e il sistema di automazione PSS 4000 gestiscono il controllo di diversi valori (motore fermo, velocità, posizione, rottura albero, range di velocità e direzione di rotazione) conformemente alla norma EN ISO 13849-1 fino a Performance Level (PL) “e”.

Elaborazione analogica sicura
Il sistema di automazione PSS 4000 di Pilz gestisce il controllo e il comando di funzioni importanti per la sicurezza dell’impianto eolico. Grazie all’elaborazione sicura dei valori analogici, PSS 4000 consente di regolare la velocità e di calcolare valori come ad esempio l’accelerazione in caso di raffiche di vento improvvise, regolando di conseguenza l’impianto. Una delle importanti novità è il modulo I/O per il controllo sicuro della velocità per il sistema di automazione PSS 4000. Con un unico encoder vengono controllati svariati valori, come la velocità sicura, la direzione di movimento e le funzioni asse fermo, fino a PL “e”. I vantaggi principali per gli utilizzatori sono rilevanti: maggior produttività grazie a tempi di fermo macchina ridotti, semplificazione delle attività di manutenzione e riparazione degli impianti eolici.

Attività di supporto per la certificazione CE
In occasione della fiera, verranno presentati anche i servizi Pilz specifici per il settore dell’energia eolica. L’offerta include attività di consulenza sulle norme e sugli standard specifici internazionali, la valutazione del rischio, la validazione delle funzioni di sicurezza e le attività di supporto per le procedure di certificazione CE. Come azienda esperta nel settore dell’automazione, Pilz mostrerà le possibilità di ridurre i rischi esistenti grazie all’impiego di servizi personalizzati. Inoltre, le misure di sicurezza previste possono essere implementate in modo tale da individuare tempestivamente le cause di anomalie ed errori, ridurre al minimo i costosi tempi di fermo macchina e allungare il ciclo di vita degli impianti.

Pilz sarà presente alla WindEnergy Hamburg 2016, padiglione B6, stand B6.342.

Per ulteriori informazioni consultare il link: https://www.pilz.com/de-DE/windenergy

WindEnergy Hamburg 2016: Pilz presenterà componenti e soluzioni efficaci e comprovate nel settore dell’energia eolica. I vantaggi principali per gli utilizzatori consistono nella semplicità di integrazione nei sistemi di sicurezza Pilz, nelle possibilità di diagnostica e manutenzione remota, così come nella vasta gamma di prodotti robusti.
WindEnergy Hamburg 2016: Pilz bietet in der Windenergie erprobte, zuverlässige Komponenten und Lösungen.  Betreiber profitieren von der einfachen Integration der Sicherheitssysteme, Möglichkeiten der Ferndiagnose und Fernwartung, sowie robusten Produktvarianten.

WindEnergy Hamburg 2016: Pilz bietet in der Windenergie erprobte, zuverlässige Komponenten und Lösungen. Betreiber profitieren von der einfachen Integration der Sicherheitssysteme, Möglichkeiten der Ferndiagnose und Fernwartung, sowie robusten Produktvarianten.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it