Italia | italiano

Lentate sul Seveso, 23 feb 2016

Pilz alla fiera di Hannover 2016 - Pad. 9, stand D17 – Your way of automation!

Con il motto “Automazione. In tutta sicurezza.”, in occasione della Fiera di Hannover che si svolgerà dal 25 al 29 aprile 2016 verranno presentate soluzioni applicative e servizi Pilz per funzioni di sicurezza e automazione. L'azienda di soluzioni per l'automazione presenterà anche novità di prodotto per i settori „Supervisione e controllo” e „Sensori“ (in questo caso una novità mondiale).

Un altro argomento è l'interazione sicura tra uomo e robot: i visitatori avranno la possibilità di scoprire in prima persona cosa accade quando il „collega robot“ entra in azione. Grazie ad una dimostrazione dal vivo l'azienda è in grado di spiegare come sia possibile implementare soluzioni di automazione per la Smart Factory, dalla progettazione alla visualizzazione, in modo efficace e intuitivo.

In anteprima ad HMI: una grande notizia!

Presso lo stand Pilz verrà presentata per la prima volta una novità mondiale: le nuove barriere fotoelettriche PSENopt II sono i primi dispositivi di tipo 3 a poter essere utilizzati in applicazioni fino a PL "d" secondo IEC/EN 61496. In seguito alla modifica della Norma, avvenuta a maggio 2015, gli utilizzatori che desiderano soddisfare il PL "d" devono obbligatoriamente orientarsi verso l'impiego di dispositivi di tipo 4. A livello pratico questo comporta costi più elevati, anche se un dispositivo di tipo 4 non è necessario. Le barriere fotoelettriche PSENopt II colmano questa lacuna e rappresentano una soluzione conveniente ed efficace.

L'azienda di soluzioni per l'automazione presenterà anche una novità nel settore "Sensori": il nuovo sistema di sicurezza per ripari mobili PSEmlock. Questo sistema combina interblocco di sicurezza e controllo dei ripari mobili per la protezione di persone e processi produttivi fino al livello di sicurezza più elevato PL "e" in un unico sistema.

Sistema di visualizzazione: un osservatore affidabile

Un'altra novità che Pilz presenterà per il settore "Sensori" è Safety Device Diagnostics, un sistema composto da un modulo fieldbus con ripartitore e sensori di sicurezza PSEN. La diagnostica tramite sensori permette di richiamare dati in maniera semplice anche da remoto e ridurre così le operazioni di manutenzione e i tempi di fermo macchina.

Una buona visione di insieme garantisce una maggiore disponibilità, non solo grazie ai sensori: Pilz propone anche una nuova soluzione completa per il controllo, la diagnostica e la visualizzazione. In occasione della fiera di Hannover il fornitore di soluzioni di automazione complete presenterà il nuovo terminale operatore PMI 6 Control della serie PMI (Pilz Human Machine Interface), un dispositivo dotato di un soft PLC.

Un collega robot presso lo stand Pilz

In qualità di fornitore completo, Pilz offre servizi e soluzioni per applicazioni robotizzate sicure, ad esempio il sistema di visione di sicurezza 3D SafetyEYE.

Presso lo stand Pilz alla fiera di Hannover, un collega robot consegnerà ai visitatori un „pezzo lavorato“ senza che venga impiegato alcun dispositivo di protezione: grazie a questa dimostrazione dal vivo è possibile scoprire come già oggi sia possibile realizzare un'interazione sicura tra uomo e robot.

In occasione della fiera „Robotics“ Pilz presenterà la propria gamma di servizi completa relativa a questo settore: gestione delle singole fasi di vita dei sistemi robotizzati, analisi dei processi e Valutazione dei Rischi, marcatura CE.

Just „Smart“

Uno dei punti focali della partecipazione di Pilz alla fiera, oltre a „Robotics“, è „Industrie 4.0“, l'argomento del futuro. Grazie a una dimostrazione dal vivo Pilz dimostrerà come attraverso l’intelligenza distribuita sia possibile eseguire, con la massima semplicità ed efficienza, funzioni di controllo in un impianto modulare. Il sistema di automazione PSS 4000, aderente ai principi di Industrie 4.0, è il fulcro di questa soluzione.

In qualità di membro della piattaforma di ricerca SmartFactory KL, Pilz partecipa attivamente all'elaborazione di standard uniformi per Industrie 4.0. Ad Hannover Pilz sarà presente con i propri rappresentanti presso lo stand collettivo di SmartFactory KL nel pad. 8. Qui sarà possibile vedere la linea di produzione sviluppata in collaborazione tra tutti i partner, una soluzione che ben dimostra l'applicazione pratica dei principi fondamentali di Industrie 4.0.

„Big Partner“ – Gli USA sono un mercato importante per Pilz

Da oltre 20 anni Pilz è presente con una propria filiale anche negli USA. „Il Paese partner della fiera di Hannover di quest'anno è anche il mercato numero uno per l'esportazione di macchine e impianti tedeschi, e per Pilz rappresenta un mercato molto importante“, spiega Mike Beerman, Amministratore Delegato della filiale Pilz USA. Pilz supporta i clienti statunitensi non solo grazie a soluzioni innovative, ma anche alla propria gamma completa di servizi: „La conoscenza applicativa delle Norme è importante, poiché il quadro normativo permette a fornitore e utilizzatore di realizzare un ambiente di lavoro sicuro. Pilz USA è in grado di fornire il proprio efficace supporto in questo ambito“, afferma Beerman.

In occasione della fiera di Hannover Pilz sarà presente presso il pad. 9, stand D17 e presso lo stand di SmartFactory KL nel pad. 8, stand D20.

Ulteriori informazioni al link: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe e tramite codice web9481.

Con il motto “Automazione. In tutta sicurezza.”, in occasione della Fiera di Hannover che si svolgerà dal 25 al 29 aprile 2016 verranno presentate soluzioni applicative e servizi Pilz per funzioni di sicurezza e automazione.
Con il motto “Automazione. In tutta sicurezza.”, in occasione della Fiera di Hannover che si svolgerà dal 25 al 29 aprile 2016 verranno presentate soluzioni applicative e servizi Pilz per funzioni di sicurezza e automazione.

Con il motto “Automazione. In tutta sicurezza.”, in occasione della Fiera di Hannover che si svolgerà dal 25 al 29 aprile 2016 verranno presentate soluzioni applicative e servizi Pilz per funzioni di sicurezza e automazione.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: