Italia | italiano

Ostfildern, 27 mar 2014

Pilz amplia la gamma di editor nel sistema di automazione PSS 4000 - Nuovo editor PAS LD per funzioni di automazione e sicurezza

Pilz allarga la famiglia di strumenti di programmazione del sistema di automazione PSS 4000, introducendo il nuovo editor PAS LD (Ladder diagram). Questo nuovo editor consente di realizzare programmi di sicurezza, o per funzioni di automazione convenzionale oppure una combinazione di entrambi. Nel sistema di automazione di Pilz, PAS LD può essere liberamente combinato con gli altri linguaggi di programmazione PLC conformi alla norma EN/EC 61131-3. In tal modo, anche le funzioni di automazione più complesse possono essere gestite in modo semplice e uniforme.

Il nuovo PAS LD arricchisce la gamma di editor già disponibili, che include anche PAS STL (testo strutturato), PAS IL (lista istruzioni) e l'editor grafico PASmulti. D'ora in poi, l'utente avrà a disposizione un nuovo strumento nel sistema di automazione PSS 4000 per la programmazione di controller PSSuniversal PLC. Grazie alla classificazione come linguaggio LVL (Limited Variability Language), PAS LD e gli altri editor PAS consentono all'utente di creare funzioni di automazione, così come funzioni di sicurezza, senza alcun limite funzionale. I costruttori di macchine possono creare programmi applicativi dedicati alla sicurezza, avvalendosi del loro normale processo di sviluppo.

Grazie all'ampia gamma di editor disponibili per PSS 4000, gli utenti godono della massima libertà nella scelta degli strumenti di programmazione per le loro funzioni di automazione. Gli utenti hanno a loro disposizione una ricca libreria di moduli software per le funzioni di automazione e sicurezza come, ad esempio, moduli per il rilevamento della posizione, per le funzioni di controllo e regolazione, oppure per le funzioni di controllo di sicurezza generali, come l'arresto di emergenza. Questi moduli software possono essere integrati con la massima semplicità con moduli software e librerie, creati dall'utente stesso.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: