Italia | italiano

17 apr 2018

Fiera di Hannover 2018: Novità per la fabbrica del futuro

Scoprite tendenze e innovazioni per la fabbrica del futuro! Alla fiera di Hannover, che si svolgerà dal 24 al 27 aprile 2018, Pilz mostrerà soluzioni di automazione sicura per le vostre aziende! La principale novità della fiera sarà il nuovo sistema modulare per ripari mobili, sviluppato secondi i principi di Industrie 4.0!

Modulare e flessibile: soluzione per ripari mobili 4.0

Realizzate la vostra soluzione per ripari mobili con il sistema Pilz, sviluppato secondo i principi di Industrie 4.0! Combinate con la massima flessibilità i sensori per ripari mobili PSENslock e PSENmlock, ora disponibili con lo sblocco di fuga o il collegamento in serie, con altri componenti Pilz. Affidatevi anche ai Safety Device Diagnostics (SDD) e non dovrete più ricorrere al costoso cablaggio singolo nel quadro elettrico. Con SDD potrete comandare singolarmente gli interruttori e i ripari mobili secondo i principi di Industrie 4.0! Novità nella gamma Pilz: l’unità pulsanti PITgatebox. Che si tratti di pulsanti luminosi o pulsanti di arresto di emergenza, con PITgatebox integrate il sistema per ripari mobili con ulteriori elementi di comando e pulsanti.

Nuove soluzioni di comando per la fabbrica moderna

La fabbrica del futuro ha bisogno di nuove soluzioni per il comando delle macchine! Grazie alla Novità mondiale PSENmat Pilz offre un tappeto sensibile di sicurezza con funzionalità di interruttore integrata. PSENmat riunisce così in un unico sensore il controllo sicuro delle aree secondo EN ISO 13856-1 e il comando di macchine e impianti. L’operatore può sfruttare la funzione integrata di interruttore mediante aree del tappeto ben definite e identificate e continuare a lavorare con le mani libere. PSENmat crea così una postazione di lavoro priva di ostacoli e riduce il pericolo di incidenti in applicazioni con scarsa visibilità. PSENmat protegge, ad esempio, postazioni di lavoro comuni tra uomo e macchina secondo i principi della fabbrica del futuro.

Nuove funzionalità per la famiglia PNOZmulti 2

Alla Fiera di Hannover Pilz presenterà due moduli per i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2. Per il controllo sicuro delle presse meccaniche Pilz offre ora un nuovo modulo di uscita a semiconduttore bipolare. Grazie a un programma modulo gli utilizzatori delle presse possono contare su una disattivazione rapida e intelligente della macchina in meno di 12 millisecondi!

Un’importante novità mondiale: i moduli di ingresso analogici di sicurezza per i sistemi PNOZmulti. Approfittate dei vantaggi di una diagnostica ancora più chiara e dettagliata! Per la prima volta l’impiego è reso più semplice da funzioni aritmetiche, come il calcolo della media o della differenza di pressione nella configurazione dei valori analogici.

Ad Hannover, dal 23 al 27 aprile 2018, presenteremo queste e molte altre novità nei settori dei sensori, dei sistemi di controllo e Motion Control, software e servizi.
Siete curiosi di scoprirle tutte? Venite a trovarci al Pad. 9, Stand D17. Pilz vi aspetta!


Ulteriori informazioni:

Anteprima esclusiva di tutte le novità

Novità per la fabbrica del futuro
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it