Italia | italiano

13 giu 2016

Leggi e Norme in Brasile

Sicurezza a livello mondiale per macchine e impianti.

Il comitato brasiliano Associacão Brasileira de Normas Técnicas, ABNT) ha recepito solo una parte delle Norme ISO/IEC nella legislazione nazionale. Spesso tuttavia le grandi aziende brasiliane adottano le Norme ISO/IEC prima che l'ABNT le abbia recepite nella legislazione brasiliana per affrontare la globalizzazione e le sfide di mercato.


NRs – Le Direttive brasiliane

In Brasile il Ministero del Lavoro supervisiona le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro. Le Norme per la sicurezza sul lavoro si basano sul Diritto del Lavoro consolidato (Consolidation of Labor Laws (CLT)), entrato in vigore con il Decreto Legislativo 5452 del 1 maggio 1943. Il CLT standardizza il Diritto del Lavoro in Brasile e regola quindi tutti i rapporti di lavoro individuali e collettivi. All'interno di questo Decreto Legislativo, le cosiddette Norme di legge NR stabiliscono le procedure necessarie per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Le Norme NR sono sostanzialmente simili alle Direttive europee, in quanto contengono le disposizioni di legge che devono essere attuate. Il loro ambito di applicazione viene provato attraverso un rimando alle Norme.


La NR-12 in Brasile/ La Direttiva per la sicurezza delle macchine

In totale ci sono 36 Norme NR valide per la sicurezza, inclusa la NR-12, la Direttiva per la sicurezza delle macchine. Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private e registrati al CLT devono osservare questi regolamenti. Lo scopo della Norma è garantire che i requisiti relativi alla sicurezza delle macchine, nuove o usate, corrispondano ai requisiti di livello mondiale.


Contenuto della NR-12

Lo scopo principale della Norma è garantire che una nuova generazione di macchine sia intrinsecamente sicura e in possesso di dati completi in relazione a trasporto, utilizzo, manutenzione e smaltimento. Allo stesso tempo la Norma prevede misure per l'adeguamento di macchine esistenti. La Norma stabilisce anche requisiti per operazioni di manutenzione pianificata, e per la rottamazione di vecchie macchine al fine di evitare la vendita di macchine obsolete che non siano state aggiornate in misura adeguata ai requisiti di sicurezza. I requisiti prevedono che una macchina, prima di essere rivenduta, debba essere ammodernata in modo da essere conforme agli standard di sicurezza.


Utilizzo, acquisto e vendita di macchine in Brasile

Se si utilizzano, acquistano o vendono macchine in Brasile, è necessario conoscere i particolari requisiti della Norma NR-12. In qualità di partner per la sicurezza Pilz è in grado di fornire un valido supporto, dalla Valutazione dei Rischi alla Validazione, e garantire quindi la conformità della macchina ai requisiti della norma NR-12. Pilz ha filiali e partner commerciali in tutto il mondo e conosce i requisiti di ogni singolo Paese.


Ulteriori informazioni:

Testo specialistico relativo alle Norme per la sicurezza funzionale

Servizi Pilz

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it